This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:器件吹塑

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951918/tlv61046a-parts-blowing

器件型号:TLV61046A

大家好、我在所连接的电路中使用 TLV61046A。 我们正在驱动一个小型压电蜂鸣器、Mallory part PK-27A35WQ。 我发现其中两个器件已经熔断(我们最初购买的20块电路板)、并且在电路中无法正常工作。 我们的电路只是数据表应用部分和演示板中所述的应用电路。 您是否看到电路缺失或存在任何问题? 这适用于医疗设备。 我们已将 Digi-key 的一个替换为新的一个、它现在可以正常工作。 我们是否应该保存另一个有缺陷的问题以供您分析? 我们需要尽快纠正这一点。 感谢你的帮助。
此致、Zoll Medical 的工程师 Matt Olson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt:

    很抱歉、今天太忙了。 明天请让我回复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt:

    您可以与我分享波形和布局吗? 负载条件是什么?

    对于波形、请在有负载和没有负载的情况下测量 Vin、SW、Vout。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布局附加到初始电子邮件中。  负载条件是一个小型压电蜂鸣器、在12伏时的额定电流为10mA。  谢谢、我稍后将尝试获取波形、但请查看原理图。

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt:

    最好在获得波形后进行分析。  

    请问布局在哪里? 我没找到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minqiu、

    布局如下 Matt。  下面直接查看错误

    https://e2e.ti.com:443/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt:

    附件仍然有问题。 并同时等待波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    原理图包含在消息中。  我可以看到。  您的终端或软件必须有问题。

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt:

    是的、我可以看到原理图。 但我找不到布局。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    抱歉、我认为您是指原理图而不是 PCB 布局。  您希望如何呈现布局?

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    布局如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt:

    根据布局、我们可以发现 Cout 具有较长的布线来连接 GND 和 Vout。 它将带来较大的寄生参数、并在开关期间导致高尖峰。

    到 L1的线路非常周、您可以增强它。  

    R4在哪里? FB 应可靠地短接至 Vin。  

    此外、波形也有助于进行分析。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    COUT (C5)连接到接地层、因此接地布线非常短。  我同意 L1的线路很细、应该向上移动。  R4位于电路板的底部、我可以附加部分布局 、以便您可以看到它。  我将尽快为您提供一些波形。   Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    下面是一些波形: VIN 与负载

    输出电压与负载间的关系

    SW 有负载

    SW 无负载

    无负载的输入电压

    空载时的输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt:

    我发现 C5的额定电压为16V。 如果 Vout 为12V、则实际有效值非常小。 您可以添加更多内容以确保有效值。  

    根据波形、我发现 Vout 在负载时不稳定。 在此期间负载是否固定? 还是始终进行瞬态?

    负载是多少? 10mA、您说过吗?  您可以使用电阻进行测试以执行10mA 负载。 这可以解决转换器或负载的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    是的、我注意到这也与 C5有关。  我们应该更新额定电压、因为16伏不是很大的余量。  此外、您还说"更多"可能更好吗?  您说不稳定、 您是指负载时 Vout 波形顶部的1伏振荡?  该负载是固定的、同时使该波形图显示出来。  它是一个压电式蜂鸣器、在12伏时的额定电流为10mA。  在产品的实际操作中、输出将快速(通过使能线路)打开和关闭(1-5 Hz)、从而发出更清楚的哔声。  我将使用电阻器图~10mA 进行检查、看看输出是什么样的。  谢谢。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt:

    感谢您的更新。  
    如果可能、我还建议您在一幅图像中测量波形。 包括输出电压、输入电压、开关电压、更好地与线圈配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    不知道问题是否已解决、因为我们没有其他部件发泡问题。  我的示波器已超出校准范围、因此现在无法获取图片、但我要说、当电阻负载为10mA 时、Vout 信号是平坦的、顶部没有缓慢的振荡。  我目前正在与您的 TI 模拟现场应用工程师 Allen Wachter 合作、看看他是否能帮助解决该问题。  感谢您的帮助、

    此致、

    Matt