This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-HT:当我们生成负电源时,如何模拟 TPS40210-HT 电路?

Guru**** 2531560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952120/tps40210-ht-when-we-generate-negative-supply-how-to-simulate-the-tps40210-ht-circuit

器件型号:TPS40210-HT
主题中讨论的其他器件:TPS40210

当我们使用反激式拓扑中的 TPS40210生成负2kV 时,如何仿真电路 ,如果它可以 与 TINA 配合使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考设计显示模型不支持负电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lihua、

    您是否已经尝试对您的设计进行仿真? 我希望在您的设计中、转换器的 GND 引脚上没有负电压、这与评论中所说的一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Brigitte

    但我们确认希望以下电路生成-2kV 电压,当 Vout =-2kV 时,我们是否可以使用 TPS40210的瞬态模型进行 仿真?  

    顺便说一下,如何调整变压器的相位点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lihua、

    我不确定瞬态模型是否适用于此设置。 与 IC 的 GND 连接相比、IC 上的所有电压是否都为正?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅输出电压 Vout 为 IC 的 GND 负值。 其他电源与 IC 的 GND 正极相连  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lihua、

    请分享您的 TINA 模型或所有输入和输出信号以及所有引脚的不同波形仿真。

    另一方面、请尝试不同的仿真方法和起始值、以检查这是否有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已通过 TI 论坛的连接向您发送了有关我的联系人窗口的信息  

    或者,您可以直接向我提供联系人窗口。我的电子邮件:lihua.yuan@bakerhughes.com

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:当我们想要生成正电源时,我们可以调整 R7=320Meg,我们可以生成1kv,但当我们想要修改 R7 以生成更高的电压时,输出电压将减少到0V

    2:当我们生成负电源时,反馈电路可以在控制电压为3.1V 的情况下生成-1kv,但当控制电压降至3V 时,输出电压将降至0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道问题的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lihua、

    这个单个电阻器的增加是否有可能导致比较器达到其极限? 我认为您需要调整放大、使其保持在正确的窗口中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lihua、

    您是否能够让模型运行?

    我观察到、变压器点上的问题仍然存在:请连接次级侧的电路、以确保变压器上的方向正确。 不能更改变压器方向、因为这是一种物理设置、因此引脚也需要更改。 这在 TINA 中未实现。