This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409-Q1:PWM 调光的最小占空比是多少?

Guru**** 2538280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950871/lm3409-q1-what-is-the-minimum-duty-cycle-of-pwm-dimming

器件型号:LM3409-Q1

尊敬的团队:

我的客户的应用条件是 PWM 频率为25-30Hz、PWM 调光的最小占空比为1%-2%。 我们的器件是否可行?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sherry、 是的、这是可能的。 我会在低占空比下使用 UVLO 引脚进行低频 PWM 调光。 这可以通过向 UVLO 电阻分压器添加二极管来将其拉低来实现。 此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    您能不能想象一下 UVLO 引脚上的 PWM 调光? 我想实现的 PWM 频率为25Hz~30Hz。 最小占空比为1%。

    EN 引脚无法支持如此低的频率、对吧?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    以下是数据表中的一张图片、其中绘制了一个二极管:

    阴极与 PWM 源相连、阳极与引脚1 UVLO 相连。

    此致、