主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 BQ76940、 EV2400、 BQ78350
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
由于我上传照片不成功,我将在没有照片的情况下重复我的帖子:
当 CAPM = 1时、我在读取剩余和满电量时遇到问题。
使用 bqStudio 1.3.102。
bq78350-R2与 bq76940搭配使用。
电池电压:14节3.6V ~ 50.4V 串联电池。
设计容量为2500mA、对应于12600cWh (50.4V*2.5Ah*100cW/W = 12600cWh)
通过 bqStudio、数据存储器、电量监测进行设置:
设计: 设计容量为2500mAh
设计容量为12600mAh
状态: 记忆的最大充电容量为2500mAh
通过 bqStudio、数据存储器、SBS 配置、数据进行设置:
初始电池模式0x0081
对应于:CAPM (位15)、容量模式= 0 ~以 mA 或 mAh (默认值)为单位报告特定数据
通过 bqStudio 复位器件后、我读取:
相对充电状态24%
剩余容量577mAh
完全充电容量2500mAh
好的。
唯一的改变是通过 bqStudio、数据存储器、SBS 配置、数据设置 CAPM:
初始电池模式0x8081
对应于:CAPM (位15):容量模式= 1 ~以10mW 或10mWh 的单位报告特定数据
通过 bqStudio 复位器件后、我读取:
相对充电状态491%
剩余容量27696mWh
完全充电容量27696mWh
没有合理的充电状态、剩余电量和完整电量值?
(我预计12600cWh 的24%= 30240mWh)
另一个问题:
bqStudio 在显示剩余和完全充电容量时似乎存在缩放问题(溢出)。 它使用 MWh、但使用的 SBS 命令0x0F 和0x10以10mWh 为单位给出结果。 范围应为0至65535 * 10mW ~ 0至655350mWh、但 bqStudio 只能显示高达65535mWh?
请将 bqStudio 中的单位更改为 CWH。
当 CAPM = 1时、我读取剩余电量和满电量的问题不是由这种情况引起的。 如果我将容量缩小到例如12600mWh (250mAh),我仍然无法读取合理的值。
谢谢
1月
您好、Matt
感谢您的回答。
令我惊讶的是,“设计容量 CWH”是针对电池而不是电池组。 在 SLUUBD3E 第17.26部分中,“设计容量 CWH”的数据闪存值被描述为“理论电池组容量”。
如果我将设计容量 CWH 从12600cWh 更改为900cWh,我仍然没有得到任何合理的充电状态、剩余电量和完整电量值?
通过 bqStudio、数据存储器、电量监测进行设置:
设计:设计容量为2500mAh
设计容量为900Wh
状态:记忆的最大充电容量为2500mAh
通过 bqStudio 复位器件后、我现在读取:
相对充电状态6862%
剩余容量27696mWh
完全充电容量27696mWh
此致、
1月
您好、Matt
下面插入了使用过的文件"Test.gg.cvs"
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/6518.Test.gg.csv
此致、
1月
您好、Jan、
我已将 GG 文件加载到我的 EVM 中、但无法重现奇怪的行为。 我的电池上有大约3.7V 的电压、我看到:
相对充电状态为48%
剩余容量21400mWh
完全充电容量45000mWh
您能否发送屏幕截图以便我可以看到您使用的器件版本和 BQStudio 版本? 我使用的是 BQ78350-R2 FW 2_02、EV2400版本为0.28
此致、
Matt
您好、Jan、
我还对此进行了一些游戏。 我在之前犯了一个错误、告诉您设计容量 CWH 应该用于一个电池-它应该用于整个堆叠、因此您的原始计算是正确的。
我认为您看到的问题与 BQStudio 显示有关。 如果您读取寄存器中的值(使用剩余容量、RSOC 命令)、则应该会看到这些值是正确的。 但是、BQStudio 显示的剩余电量和充满电容量的较大值似乎有问题(以 mWh 为单位)。
例如、如果我使用相同的.gg 文件并将 AFE 单元格映射更改为5个单元格、则所有内容都将正确显示。 只有当我增加容量(使用14节电池或增加2500mAh 设计容量)时、BQStudio 中的显示屏才会开始显示错误。
我将向我们的软件团队报告这一点、让他们知道。
此致、
Matt
您好、Matt、
感谢您的回答。
我同意 bqStudio 中存在缩放错误。
但是、当我使用 SBS 命令时、我也无法读取正确的值、即使这些值被缩放而不会溢出。
对于我来说、使用10节或更多电池时、bq78350-R2固件中更像是一个问题。
示例:
设计容量= 250mA
记忆的完整充电容量= 250mA
设计容量= 810cWh
电池映射:8节电池(AFE 电池映射= 00ff)
SBS 0x10 FullChargeCapacity 提供0x02D0 ~ 720Wh、正常
BqStudo 寄存器满电量显示7200mWh、好的
仅更改电池映射:9节电池(AFE 电池映射= 01ff)
SBS 0x10 FullChargeCapacity 提供32A ~ 810cWh、好的
BqStudioo 寄存器的满电量显示为8100mWh、正常
仅更改电池映射:10节电池(AFE 电池映射= 03ff)
SBS 0x10 FullChargeCapacity 提供 FD1E ~ 64798cWh、失败?
BqStudioo 寄存器满电量显示58156mWh、故障?
此致
1月
您好、Jan、
今天、我使用10S 配置和 EVM 更进一步地讨论了这一点。 我也会看到问题。 我可以通过将 SpecificationInfo 数据闪存中的 VScale 位设置为0x01来解决该问题。 我认为这可以防止计算中出现溢出。 在我进行此更改后、BQStudio 和寄存器读数能够准确报告。 我认为需要这样做才能使功率容量计算保持在范围内。
此致、
Matt