This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3055:DFF 错误问题

Guru**** 1555210 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3055
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946812/bq3055-issues-with-dff-error

器件型号:BQ3055

尊敬的支持人员:

我们有一些基于 BQ3055的旧电池组、主要是采用 LiFePO4电池的20P4S 配置。 我们已经有几个现场运转正常几年了。

我们现在遇到的问题是一些货架备件终端客户装置、它们进入 DFF 错误。 这些电池组中的大多数电池单元仍然正常。

我们有不同的方案、有些方案可以轻松地发送 SMB 00 > word 0057、有些方案需要使用命令 SMB 62进行完全 PF 重置。

我们无法弄清的是、即使在上述2种方法之后、某些电路板也无法复位。 我甚至在重新加载.senc FW 和 ggG 之后、但它们不会脱离错误状态。

我还尝试使用10K 电阻器方法而不是电池组、使用 PSU 为电路板12V 供电、以隔离电池组问题。

任何其他想法。

谢谢、Ermanno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >>我应该补充的是、在几种情况下、电路板未在数据闪存中加载 GG 文件。 bqEvWs 0.9.75

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ermanno、您好!

    您可以在此处附加 gg 文件和 gggg 文件吗?

    我建议对两者进行比较、以查看是否有任何 DF 发生了改变、而不应该发生改变。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件。

    e2e.ti.com/.../0250.Archive.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有看到任何看起来不合适的 DF 内容。

    您是否有可靠的方法来重现此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang Kang

    这也是我的想法。 此错误很难重现、并且发生在客户备件库存单元上、这意味着它们可能已在没有断电循环的情况下处于货架上一段时间。

    我有2个问题可以帮助我解决该问题:

    1) 1)除 BQ 芯片损坏外、永久性 DFF 的来源是什么?

    2) 2)是否有一个特定的过程来清除除我在上面使用的错误之外的永久性 DFF 错误?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ermanno、您好!

    DFF 只是表示我们的 DF 校验和与测量仪表计算的 DF 校验和不匹配。 您能否使用 EVSW 向我发送 srec 或 senc 文件、我可以查看整个 DF 图像与整个黄金 DF 图像的对比情况。

    在做出此决定之前、我们要确保查看整个 DF 地图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里附上了从 EVsw 下载的原始感应和从 EVsw 下载的感应、我在这里拥有的一个电路板、我可以在这里进行更多的调试。

    谢谢、E.e2e.ti.com/.../senc-files.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、请让我持续到星期五。 我将比较这些文件并告诉您我找到的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何有关这方面的新闻吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ermanno、您好!

    我没有发现任何违规行为。

    您是否可以尝试在实验室设置中重现此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang Kang

    尽管进行了许多测试、但我无法重现问题。

    另一个问题仍然存在、如何重置此错误?

    即使4个电池组断开连接并替换为仿真电阻器和台式 PSU、我们仍无法重置故障?

    我向您发送了重新加载的黄金固件、GG 会被忽略。

    我只能假设内部闪存出现永久性故障。  

    谢谢、e.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ermanno、您好!

    DFF 表示校验和错误,例如,测量仪表尝试在物理单元内存中写入“1”,但内存单元无法保持足够的电量来表示“1”,它读作“0”,不能通过 PF clear 命令更改。 另一种方法是某种 ESD 破坏了闪存。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wyatt、我想我们可以关闭这个、并考虑 BQ 有缺陷。