This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50RSMR-R2

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCRB, GPCCHEM, BQSTUDIO, BQ40Z50EVM-561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949851/bq40z50-bq40z50rsmr-r2

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:GPCRBGPCCHEMBQSTUDIO

您好!

我找不到 要在我的产品中使用的电池 LGDBMJ11865 (制造商为 LG)的化学 ID。 您能帮我创建并发送 GPCRB 文件吗?

谢谢、

Derong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derong:

    在尝试针对低温进行调整之前、应首先使用 GPCCHEM 工具对最佳拟合化学 ID 进行编程。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我按照您的指示访问了 https://www.ti.com/tool/GPCCHEM 网站 

    我同时拥有 TI bq40z50EVM-561和 TI bqStudio 软件。 我正在尝试测试一组四节电池。  但我的电池不在 bqStudio 中的 Chemistry ID 列表中。

    您能用我的电池给我发送一个更新文件吗?

    谢谢、

    德隆元

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derong:

    请按照此处的说明操作:  

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    随附 的是测试记录文件和电池的基本信息。 如果我需要提供更多数据/信息、请告知我。 谢谢、Derong Yuane2e.ti.com/.../LGDBMJ11865.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derong:

    按照我们提供的说明进行操作。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    您能告诉我所提供的数据是否有问题、以及我遗漏或实施不当的情况吗?

    谢谢、

    德隆元

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derong:

    按照说明操作、如果有任何问题、请告知我们。 我不知道您的电池是否匹配、这就是我们使用该工具的原因。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我在测试和您提供的说明方面没有任何问题。 您是否发现测试数据有任何问题? 接下来该怎么办? 请提供建议。

    谢谢、

    德隆元

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我来说还行

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的快速回复。 我的理解是、您将处理我提供的测试数据、并在2周内向我发送化学 ID。 请确认。

    此致、

    德隆元

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derong:

    您是否试用过 GPCCHEM 工具? 如果没有匹配的 ID、您可以将电池发送到 TI 进行特性描述。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    在运行测试之前、我尝试了 GPCCHEM 工具、但在 ID 列表中找不到我的电池。

     

    您能告诉我收货地址和联系人吗?

     

    谢谢、

    Derong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从 GPCHEM 上传日志。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    日志文件如下所示。

    谢谢、

    德隆元

    嵌入式电子工程师  

    Tristar 多路转换器

    e2e.ti.com/.../2465.LGDBMJ11865.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derong:

    明天回来。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derong:

    您的日志需要放松-放电放松。 您的文件仅显示解除。 请收集正确的数据并再次尝试上传。  

    此致、