This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3881:当 VCC 断电时、标志状态如何

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951291/lm3881-how-about-the-flags-states-when-the-vcc-lost-power

器件型号:LM3881

你(们)好,先生

在上电/断电序列期间、当 VCC 丢失时、我是否可以知道以下状态会发生什么情况?

1.当 VCC 突然断电时,Flag1、FLAG2和 FLAG3的波形将如何变化? 
2.当 Flag1在启动后和 FLAG3变为高电平之前已经处于高电平时、VCC 突然断电时会发生什么情况? 
谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果 VCC 低于2.7V、 则如果 EN 信号 为高电平、器件的行为是不可撤销的

    此致

    Yihe   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如下图所示、红色圆圈

    ,当 EN 为高电平时,Flag1为高电平,Flag2和 Flag3为低电平,如果此时的功率损耗,我是否知道电源序列?

    ,当 EN 为低电平时,Flag3 为低电平,Flag2和 Flag3为高电平,如果此时的功率损耗,我是否知道电源序列?

    我们需要考虑加电/断电期间功率损耗中的任何电源序列

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    建议的工作范围为2.7V 至5.5V。 应用必须确保满足这些建议的工作范围。 器件在建议工作范围之外的行为是不可预知的。

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    您是否有任何解决方案来避免出现条件语句?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    保持电容器以保持电压、从而使器件有足够的时间完成。

    当 VCC 开始下降时、尽早翻转 EN 信号

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们已有一段时间没有收到您的意见、并假设问题已得到解决。 如果需要进一步的帮助、请回复。

    此致

    Yihe