This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:3.8V 时充电停止

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951813/bq24074-charging-stopped-at-3-8v

器件型号:BQ24074

客户现在使用 bq24074来生产可充电产品。 电池充电电流为5000mAh。 客户发现有些电池不能从3.0V 充电至3.8V。 此时、CHG (引脚9)的输出保持跳跃(输出方波)、ISET (引脚16)输出低电平、但在电源故障后可从3.8V 充电至4.3V。 电路图如下、请帮助分析原因? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    /CHG 引脚上的脉冲表示安全计时器已过期。 电源故障后、充电从3.8伏恢复到4.3V、这表示安全计时器复位并重新启用充电。  

    有几种方法可以解决这个问题:

    • 禁用安全计时器。 这可以通过将 TMR 引脚拉至接地来实现。
    • 配置计时器以补偿大容量电池。 默认情况下、具有浮动 TMR 引脚的安全计时器设置为6小时。 通过 TMR 引脚上的72k 电阻器、可以将此时间延长到8小时。
    • 增加充电电流。 看起来快速充电电流设置为890mA。 如果这是由电池制造商设定的、这是可以的。 问题在于充电电流会延长充电时间。 通常、电池以1 x Capacity 的电容安全充电。 由于 BQ24074在可能的情况下可充电高达1.5A、因此5000mAh 电池应在更高的电流下进行精细充电(同样、除非另有要求)。  
      • 这还需要输入上有足够的电源、以便为电池和 OUT 引脚负载提供更多电流

    如果还有其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户已根据您的建议进行测试。

    还有另一个问题:bq24074是否需要有关电池的任何信息?

    需要哪种电池? 目前、客户使用的是 Boston Cells。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ24074专为具有锂离子/锂聚合物电池化学特性的电池而设计。

    查看原理图、我注意到 TS 连接。 是否有 NTC 的相关信息?是否存在12k 电阻器(R532)的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里有任何更新吗?