This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:使用 BQ25611D 进行 USB 开关控制?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ25611D, TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952067/bq25611d-usb-switch-control-with-bq25611d

器件型号:BQ25611D
主题中讨论的其他部件:BQ25890TS3USB221

与此帖子相关的问题: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/914715

如果需要 USB 开关、在检测过程完成后如何控制开关以将 DP/DM 连接到 MCU?  是否有一个由充电器触发的信号来启动开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25611D 没有此类信号输出。 您可以将 BQ25890与 DSEL 引脚搭配使用、DSEL 引脚与引脚对引脚几乎兼容。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    在 BQ25611D 的数据表中、有有关 DPDM 检测的说明  

    '借助 I2C、输入源类型检测完成后、向主机发出 INT 脉冲。 此外、 以下寄存器位会更新"。

    为什么不使用此 INT 信号通知 MCU、以便 MCU 可以更改为 GPIO 的状态以启动开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    多个条件可能会生成 INT 脉冲。 有关详细信息、请参阅9.3.8.2主机中断(INT)。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    是否有任何方法可以使用 INT 来实现 USB 开关可由 MCU 控制的功能?

    MCU 是否可以通过在 DP/DM 检测前后读取寄存器状态来区分 INT 源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这很有可能。

    使用 I2C 时、输入源类型检测完成后、向主机发出 INT 脉冲。 此外 、还更新了 IINDPM 寄存器位。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    是否有将 DSEL 连接到 TS3USB221等 USB 开关的 BQ25890参考原理图?

    USB 开关的初始状态似乎必须将 DP/DM 连接到充电器、以便它可以执行检测。  由于 DSEL 在检测期间仅提供瞬态低电平信号、因此它无法仅直接控制 USB 开关。  你有什么建议吗?

    谢谢你

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    请参阅 https://www.ti.com/lit/ug/sluuba2b/sluuba2b.pdf 上的 BQ25890 EVM 设计

     

    谢谢、

    宁。