This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ21701:

Guru**** 2552650 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ21701, TPS62150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950614/lmz21701

器件型号:LMZ21701
主题中讨论的其他器件: TPS62150

早上好、

我计划在我的设计中使用 LMZ21701来生成4个不同的电源轨。  

使用 TI Webench 工具、我无法进行低于300mA 负载值的仿真。 3个可能的电压轨负载是大约300mA、因此它们是可以的。  

我的一个应用只需要1V2电压轨的30mA 连续电流。 我的 LMZ21701输入电压为5V。  

我从数据表中看到它是可行的。 还有 PWM 和 PSM 模式。

如果30mA 进入 PSM 模式、是否会出现脉冲跳跃以产生需求? 脉冲跳跃可能会对 EMI 产生不良影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将对此进行研究、并将很快向您提供反馈。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    你好

    在如此低的输出电流下、您可以预期 PSM 运行(省电模式)。 基本上、PWM 和 PSM 之间按照负载电平进行无缝转换。

    这意味着它在重新应用下一个导通时间周期之前等待更长的时间。 与其他方法(例如突发)相比、与 DCS 控制一起使用的方法可最大限度地降低 EMI。

    以下是有关此主题的应用手册的链接。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    感谢您的反馈、

    因此、基本而言、开关频率会变低、即使在30mA 负载下、它仍能正常工作。

    该 lmz21701器件中电感器的尺寸和22uF 输出电容器会考虑额外的纹波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。

    您可能需要查看 TPS62150数据表、因为它是 LMZ21701模块使用的 IC。

    请参阅以下链接、以图43为例。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    请参阅以上我的答案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒

    我将使用具有92m Ω DCR 的 TPS62150和2.2uH 电感器进行仿真。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。