This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180电源相关问题

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952512/ucc28180-ucc28180-power-related-issue

器件型号:UCC28180

您好、先生、

我已经为960W 输出功率设计了 PFC。

当输出功率增加到900W 以上时、输入电流波形失真。

请提供解决此问题的建议。

此致、

Bharat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bharat

    您能否 在 UCC28180的输入电流和 ICOMP 引脚上提供波形?

    通常情况下、PFC 的电流分流会影响输入电流的电流波形、您可以先尝试减小电流分流。

    BR、

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查找随附的输入电流波形。

    此致、

    Bharat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bharat

    根据您的波形、我认为它与大电流分流器有关、您能否将电流分流器降低到原始值的一半?

    云生