This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:新化学后出现问题。

Guru**** 2583735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951969/bq28z610-problem-after-new-chemistry

器件型号:BQ28Z610

我在充电或放电时间内测量电池的充电状态时遇到问题。
我们的公司通过 TI (e2e.ti.com/.../811822 )对我们的电池进行了特性描述、之后我们的电池采用了化学物质。
它解决了一些问题、但现在如果我们在 BQ28Z610中编写新的化学物质、我们放电的器件会在30-20%后关闭、并且不会达到100%的充电。 是否有人可以提供有关如何解决此问题的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris、

    您是否完成了学习周期? 这是实现最佳性能所必需的。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick 您好!

    是的、我们完成了学习周期。 在学习周期之前、我们是否需要在 BQ28Z610中执行任何其他复位程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Boris、

    确保更新状态为0x06或0x0E。

    确保根据 TRM 中的 VCT 适当设置充电终止条件。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将其签出。 更新状态为0x0E。

    我们遇到了未设置的 VCT 标志问题。 我们认为这是由于电池单元的平衡。 我们进行了平衡设置、但在充电结束时、10-20mV 的电池之间存在差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris、

    您将电荷锥形电流设置为什么?  当 AverageCurrent()<充电术语锥形电流时,VCT 需要两个连续的40s 周期。 如果它接近 Quit 电流阈值(10mA)、它会在满足时序条件之前进入放松模式。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    是的、我们对其进行了设置。  
    99%的充电问题不是大问题。  
    我们不明白为什么器件在放电中的电荷为30-10%时禁用。 这种情况会发生在新的化学物质中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Boris、

    当您说关闭时、您意味着 FET 已禁用或监测计进入关断模式? 当发生此事件时,您能否与.gg 文件共享测试日志?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我认为 FET 已禁用。  

    我附上了必要的文件。

    此致、

    Boris Ivashinnikov

    e2e.ti.com/.../bq28z610.gg.csv

    e2e.ti.com/.../device2_5F00_test_5F00_discharge_5F00_1.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris、

    您应该调整以下参数:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    这些参数应该是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris、

    您应该选择适合您的应用的参数。

    此致、