This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:三态 PWM &放大器;保护问题

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53647, TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951462/tps53647-tri-state-pwm-protection-questions

器件型号:TPS53647
主题中讨论的其他器件: TPS53681

您好专家、

我对此有一些问题:

1.我没有在数据表中看到三态 PWM 说明、它能使 PWMx 输出变为三态吗? 如果没有、如何在 DRMOS 中同时关闭 HS 和 LS MOSFET?

2.当发生 OVP 时、据说低侧 MOSFET 将导通、 电感器和输出电容器是否可能发生振荡、从而使输出电压摆动至负值?

3.对于内部伺服保护(电压、电流、温度...)、典型响应时间是多少? 我只能在内部看到用于 PMBus 遥测的 ADC、由于报告率很低、恐怕需要太多时间进行响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1 -是的、该器件可在故障情况或禁用状态下使用三态 PWM 关闭两个 FET

    TPS53647将锁住低侧 FET。 LC 振铃可能会导致输出短暂的负偏移。 我看到一些设计人员在输出电压上放置一个齐纳二极管、以防这可能损坏负载器件。  

    3:在模拟域中实现输出电压保护、最大延迟为~2us。 每相逐周期电流限制也在模拟域中。 其他人确实在使用板载 ADC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需添加一点、即 OVP 是导致 PWM 锁存为低电平的唯一故障。 其他故障和禁用状态将导致 TPS53647进入三态 PWM 模式并停止开关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 正如您在第3个问题中提到的:"在模拟域中实现了输出电压保护、最大延迟为~2us。" 我想了解一下如何定义延迟时间。

    它是从工作台波形测量的持续时间、例如从 Vo 达到受保护阈值的时刻到 PWM 停止的时刻?

    对于去毛刺脉冲(被理解为感应消隐时间)或平均滤波器、是否包含任何额外的故意延迟?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此延迟定义为较大且快速的阶跃大小、输出电压高于 OVP 阈值、PWM 变为三态、VRRDY 变为低电平。 OVP 没有专门的滤波或去毛刺脉冲。 但是、比较器过驱可能会使其看起来更慢(例如、如果输出电压变为 OVP+1mV 而不是 OVP+50mV、则 OVP 比较器的响应速度将更慢)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、对于第一个答案中的第一项、TPS536xx 控制器可以通过三态 PWM 关闭两个 FET。

    忘记与您核实一下、控制器是否可以主动将 PWMx 引脚驱动为三态电压电平? 否则、它只能由 DRMOS CSD95xxx PWM 输入进行无源偏置。

    换言之、如果 DRMOS 未上电(或未焊接)但控制器上电、那么控制器 PWM 输出的电压电平是多少?

    在我的测试中、控制器内部似乎有一个弱下拉电阻、如果没有焊接 DRMOS、它本身就无法显示三态 PWM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当两个 FET 都应关断时、TPS53647将使 PWM 引脚真正具有高阻抗。 则引脚状态将仅由泄漏控制。  

    TI 的智能功率级器件具有输入电阻分压器(100k-1MEG)、可在控制器不驱动引脚时对引脚进行偏置。 TPS53647没有用户可选择将 PWM 驱动至中级、但您可以根据需要在外部添加电阻分压器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。

    实际上、在下面的数据表中(如果我记错了、可能是从 TPS53681获取的)、有一个关于三态 PWM 的规格。

    您是说该值由 TI 的智能功率级决定吗? 不是控制器本身?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问得好。 让我向 IC 设计团队了解下一周三态电压的100uA 测试条件。 一些多相控制器仅将 PWM 引脚驱动至三态窗口、然后释放它们、以避免由于迹线电容而在相位下降/导通/关断期间出现较长的导通/关断时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的检查、此外、在测试 PWMx H-L 转换 PWMx 三态转换时、100uA 的测试条件也很难理解

    除了我们在上面讨论的主题、如何使用控制器本身访问三态、我还想、如何将负载电流控制到精确的±100uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS53681具有 NVM 选项、可在三态期间强制 PWM 达到 VREF 电压。 这是1.7V 标称的 PWM 三态电压的来源。 100uA 只是测试条件。 这意味着、当 TI 制造该器件时、我们通过将 PWM 置于三态并从 PWM 中拉电流/灌电流100uA 来测试此 NVM 选项、并确保 PWM 电压保持在1.6-1.8V 规格范围内。 但是、请注意、默认情况下禁用此选项、除非更改此选项、否则 PWM 为真三态。 它也不会在我们的 GUI 中公开。  

    TPS53647没有此选项。