This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3549:LM3549 LED 电流设置

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950332/lm3549-lm3549-led-current-setting

器件型号:LM3549

在图7的 X 轴上、电流设置看起来像从9位到1023位、而从01h 到12h 的 LED 电流设置寄存器具有10位(8位和2位)分配。
偶数地址(02h 等)的 D1位(即 MSB)是否会影响 LED 电流?
此外、我无法理解图中 Y 轴输出电流之间的关系。 7 (最大720mA)和 Y 轴、如图 13和图 14 (红色表示最大600mA、绿色表示最大500mA、蓝色表示最大400mA)。

在 LM3549评估板上、如果按如下所示设置寄存器、每个 R/G/B 通道的 LED 直流电流似乎为400mA。

地址 值
00h  00h        使用组0
01h  FFh        IR0 LSM
02h  01h 或11h IR0 MSB
03h  FFh        IG0 LSM
04h  01h 或11h IG0 MSB
05h  FFh        IB0 LSM
06h  01h 或11h IB0 MSB
14h  00h        无亮度控制

我不知道如何将 R_OUT 引脚的直流电流设置为600mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoji、您好!

    对于 Q1:

    请参阅以下图片。 它显示电流设置高达10位。 02h 的 D1是电流设置的 MSB。

    对于 Q2:

    最大输出电流为705 (690-720) mA。

    图中 Y 轴显示了电流范围。 13和图 14 (红色最大值为600mA、绿色最大值为500mA、蓝色最大值为400mA) 由电流设置寄存器(范围为107-705)进行设置。 最终输出电流=电流寄存器* PWM 控制占空比。

    对于 Q3:

    00h   00h        使用组0
    01h   FFh        IR0 LSM
    02h   01h 或11h IR0 MSB

    电流设置= 01 1111 1111

    以 mA 为单位的目标电流=(ISET - 710)* 0.479 + 550mA =(511-710)* 0.479+550=454.679mA

    如果要 将 R_out 引脚的直流电流设置为600mA,请将电流寄存器(ISET =(600mA - 100mA/650mA/1024=788)设置为11 0001 0100。 将 0x14写入地址01h 并将0x03写入地址02h。

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Monet-San、

    感谢你的答复。
    电流设置寄存器最高可设置为1023、但您是否意味着输入值应为814 (红色)、630 (绿色)和473 (蓝色)?

    目标   方程式         二进   制文件箱      MSB (箱) LSB (箱)   MSB (十六进制) LSB (十六进制)
    100mA   (100-100)/(650/1024)   0   000000   00   00000000   00    
    150mA   (150-100)/(650/1024)   79   0001001111   00   01001111   00   4F
    200mA   (200-100)/(650/1024)   158   0010011110   00   10011110   00   9E
    250mA   (250-100)/(650/1024)   236   0011101100   00   11101100   00   EC
    300mA   (300-100)/(650/1024)   315   0100111011   01   00111011   01   3B
    350mA   (350-100)/(650/1024)   394   0110001010   01   10001010   01   8A
    400mA   (400-100)/(650/1024)   473   0111011001   01   11011001   01   D9
    450mA   (450-100)/(650/1024)   551   1000100111   10   00100111   02   27
    500mA   (500-100)/(650/1024)   630   1001110110   10   01110110   02   76
    550mA   (550-100)/(650/1024)   709   1011000101   10   11000101   02   C5
    600mA   (600-550)/0.479+710   814   1100101110   11   00101110   03   2E
    650mA   (650-550)/0.479+710   919   1110010111      10010111   03   97
    700mA   (700-550)/0.479+710   1023   11111111   11   11111111   03   FF

    当以每种颜色的最大电流进行驱动时、是否可以将降压/升压转换器的电流限制设置为正侧500mA、负侧550mA?

    此致、
    中山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中山先生、您好!

    对于 Q1:

    是的、您是对的~

    对于 Q2:

    如果您将最大电流 R/G/B 设置为600/500/400mA、 则降压/升压转换器的电流限制至少应设置为1100mA/1000mA。

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Monet-San、

    我对电流设置有了很好的了解。

    谢谢、此致、
    中山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中山先生、您好!

    如果您有任何疑问、请联系我~

    最恰当的考虑  

    徐美奈