This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59108:开路检测故障

Guru**** 2554370 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947509/tlc59108-trouble-with-open-circuit-detection

器件型号:TLC59108

从我对数据表的读取中可以看出、无论设置哪个 Iout 目标、开路检测阈值始终是 Iout 目标值的一半。 如果目标为10mA、则阈值为5mA 如果目标为40mA、则阈值为20mA 我的问题与所附的电路图像相关。 Q2、Q3、Q6的电路是否会出于任何原因影响 TLC59108的恒定电流性能? 在我们的实现中、LED 亮起、但开路检测无法正常工作。 当 LED 亮起时、我们通常会显示开路中的 LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否可以测量电路板上的输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    根据设计、通过我们的 LED 的测量电流为~50mA。

    我们每通道的设计电流为25mA、并为我们的2个由3个 LED 组成的灯串中的每个灯串使用2个通道。

    此致、

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    那么、对于您提到的开路检测不能正常工作的情况、测量的输出电流是多少?

    从我的角度来看、如果 BG_Gate 设置为适当的电压、我认为 Q2/Q3不应影响输出电流。 至于 Q6、我认为它用于控制 BG_Gate 吗? 它也不应影响输出。

    我很好奇的一点是、TLC59108可支持最大120mA 的输出电流、为什么要为一个 LED 灯串并联2个通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    故障是间歇性的。 我们通常测量~50mA 的电流。 在这种情况下、返回的 EFLAG 寄存器值是正确的。

    网络 BG_Gate 上的电压正确由 Q6控制。

    TLC59108数据表以2个并行通道输出为示例、每个通道驱动25mA。 我们的 LED 额定电流为50mA、因此它符合我们的要求。

    您能告诉我、所附图像是否为预期波形? 每个通道有一个由3个 LED 串联组成的灯串。 示波器图是在 LED 上绘制的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    黄色波测试的点是什么、LED 的阳极? 该测试输出的寄存器设置是什么?

    绿波表明输出电流是恒定的。 我想 LED 上的电压也应该是稳定的。 您能否帮助测试 VLED 以查看其是否稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    VLED 稳定。 它的标称值为15V。 在示波器上测量时、电压为~14.76V

    我们有一个由3个 LED 串联组成的灯串。 其最大正向压降为4V。 提供了组合最大正向压降12V。 我们需要多少电压开销才能将每个通道驱动至25mA?

    我们计算出、我们的最大正向压降总和至少比2.25V 高。 这足够了吗?

    黄色示波器图是在通道 OUT0和 OUT1上 TLC59108输入之前灯串中最后一个 LED (3个串联 LED)的阴极上绘制的。 这位于名为 SGREEN_CAT 的网络中。

    寄存器0Ch 中的寄存器设置为05h (两个通道完全打开)

    谢谢

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    很抱歉耽误你的回答。 您可以参考数据表中的图2、了解我们需要将每个通道驱动至25mA 的电压开销。 输出引脚上的1V 压降应足以驱动25mA 电流。

    这种三角波 电压对我来说似乎有点困惑。 我们器件的输出是电流阱、因此它会生成电流而不是电压。  三角波应受到外围电路的影响。 Q2或 Q3是否有一些常规开/关操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    Q2 / Q3的栅极为稳定电压、Q2和 Q3均按预期导通。

    此致、

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    在寄存器0Ch 或0dh 中的8个通道中的一个设置为完全开启后、读取 EFLAG 寄存器必须允许的最短时间长度是多少、以便开路检测返回闭合的电路结果?

    谢谢、

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    因为为开路检测收集了有效电流值。 建议等待至少5个 PWM 周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    我们将驱动器输出设置为完全打开、而不是 PWM 模式。

    您能告诉我完全打开时的最短时间是多少?

    谢谢、

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    由于电路板上的寄生电容器、输出具有上升时间。 我想您可以测量 上升时间并至少等待10次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    在读取结束时、主器件应该发送 ACK 还是 NACK?

    我们使用了设备地址90h (二进制1001 000)。 我们在总线上只有一个从器件。 这会导致问题吗?

    此图像是否看起来适合读取?

    谢谢、

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    波形看起来正常、而10h 是从13h 寄存器读回的。 在读取周期结束时、如果主器件发送 ACK、读取将继续、寄存器地址将自动递增1。 如果主器件发送 NACK、读取周期将停止。