This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62065-Q1:PFM 模式下整个温度范围的 Vref (FB)精度

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952699/tlv62065-q1-vref-fb-accuracy-for-the-whole-temperature-range-in-pfm-mode

器件型号:TLV62065-Q1

大家好、

我的客户正在申请整个温度范围(-40-125C) PFM 模式 VREF 精度? 在我们的数据表中、它仅为室温提供1%的典型值。

对于 PWM 模式、精度为最大值和最小值+–2%、典型值为0%。

这是否意味着室温下的 VREF 误差为0%? 如何理解这一点?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    在 PFM 模式下、输出设置点比标称输出电压高1%、因此在典型条件下 VFB (PFM)精度为+1%。 由于 Vout 精度是设定点容差和纹波(电感器和输出电容器的相关性)的函数、因此确定 VFB 精度@ PFM 是一个复杂的过程。 我建议我们在内部讨论这个问题。 我将通过 公司的电子邮件发送一条消息。

    你怎么看?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    问题是否已解决? 您是否仍然需要我们的支持?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    我没有从您的角度得到任何更新、因此我关闭了此主题。  您可以随时发布问题以重新打开主题帖。

    谢谢你。

    此致、

    Excel