This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62063:O/p 电压问题

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951739/tps62063-o-p-voltage-problem

器件型号:TPS62063

对于该电路、我们需要5V i/p 和3.3V o/p。 只有在一个电路板上、我们在 SW 引脚上获得1.3V 的电压时会出现问题。 和 FB 引脚0.462v。 此外、内部反馈电阻器的值是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vanaraj、您好!

    您能否用新样片替换出现故障的电路板上的 TPS62063DSG? 这是为了确保器件正常工作。

     是否 使用新器件正确调节 VOUT?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们更换了 IC、但在 o/p 中、我们在 SW 处获得1.229v、在 FB 和保险丝1.1V 处获得1.09V  

    谢谢、此致、

    Vanaraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vanaraj、您好!

    感谢您的快速响应。

    您能否断开保险丝并再次测量输出? 如果 Vout 仍然未正确调节、请测量 VIN、VOUT 和 电感器电流、并在此处发布波形。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vanaraj、您好!

    您是否对请求的波形进行了任何更新?

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vanaraj、您好!

    是否对请求的波形进行了任何更新?

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vanaraj、您好!

    如果您没有进一步的查询、我将关闭此主题。 请随时发布您的问题以重新打开它。

    此致、

    Excel