This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51100:此部件是否可用于 DDR4 VTT 解决方案

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51100, TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951751/tps51100-can-this-part-be-used-for-ddr4-vtt-solution

器件型号:TPS51100
主题中讨论的其他器件: TPS51200

我们在电路板设计中将 TPS51100用于 DDR4 VTT 解决方案。

但我们发现 TPS51100专为 DDR、DDR2、DDR3而设计、TPS51200专为 DDR、DDR2、DDR3、DDR4而设计。

那么、我们是否可以将 TPS51100用于 DDR4 VTT 解决方案? 我们已经在我们的产品中使用过它、风险如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yan、

    我们将进行检查并返回给您。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yan、

    TPS51100已确认可支持0.6V 或更低的 VTT、因此可支持 DDR4应用。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    谢谢、

    Yan