This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:三相逆变器开关节点电压问题和高电压尖峰/振铃

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950437/iso5852s-3-phase-inverter-switch-node-voltage-problem-and-high-voltage-spikes-ringing

器件型号:ISO5852S

[由于图像未正确显示而重新发布]

我正在构建一个高电压三相 BLDC 电机驱动器、工作电压为150V (最大200V)。 我在 逆变器上使用 IPB60R040 MOSFET、在栅极驱动器上使用 ISO5852S。 我有3个隔离式 DCDC 转换器、可为高侧栅极驱动器提供高于开关点电压15伏的电压。 逆变器电路图和其中一个栅极驱动电路如下。

电路板通常工作、但我看到的是一些我不理解的东西、会导致电机出现问题。 我必须展示几个示波器图进行解释。 示波器图中的颜色对应于上面逆变器电路图中用彩色箭头显示的测量点。 浅蓝色是开关节点、紫色是高侧开关栅极、黄色是低侧开关栅极。  我的接地基准点位于"0Vbus"。 查看其中一个相位的开关节点(蓝色箭头)时、在正常工作条件下、当高侧开关打开且低侧开关关闭时、该点的电压应等于总线电压。 当高侧开关开始关断时、开关节点电压将保持在总线电压、直到低侧开关导通(在死区时间之后、在本例中为1.5us)、开关节点电压将降至零。 请参见下图。  

(侧注:死区时间很长、我知道、这是为了更好地显示正在发生的情况。 此外、我还需要处理一些电压尖峰和振铃问题、这主要是由于布局不良时的寄生电感造成的。 但我想在这里处理的问题是其他问题。)

上图是我在其中一个逆变器相位上看到的情况、假设这是 A 相、这符合预期。 现在、我在逆变器的另一个相/桥臂(C 相)上看到的是我不理解的情况。 在低侧开关导通之前、开关节点电压似乎降至零。 请参见下图。  

就好像开关节点电压在低侧开关导通前耗尽一样。 这仅发生在其中一个逆变器相位/桥臂(C 相)上、并且仅在电机连接到驱动器时发生。 当电机断开连接时、所有相位看起来都像第一个示波器图(A 相)。 我有一个幸运的副作用、它消除了 C 相上的所有电压尖峰和振铃、但我认为这不应该发生、还是应该发生? 当我将电压斜升至大约50V 时、它会导致电机开始抖动、甚至改变方向。 我怀疑是因为这个问题导致该相位断电?  

更进一步、在 B 相上、我看到了类似的东西、但现在它打开了高侧开关的导通和低侧开关的关断。 我所期望的是我在下图中在 C 相上看到的结果。只有在高侧开关在死区时间之后打开时、开关节点电压才会上升。

但是、我在 B 相上看到的是下图。 开关节点电压在高侧开关导通前升高(位于下方示波器图中的中点红色箭头处)。 而低侧开关栅极不会降至零

我想这可能是因为我要测量的基准点(0Vbus)在低侧开关关闭时移动、从而在低侧开关漏极/源极上产生电压、这是合理的。 但为什么在高侧导通和低侧关断期间在 C 相上看不到这种情况呢? 我怀疑的一件事是 C 相上的低侧 MOSFET 可能已损坏、由于某种原因无法正常关断、但我已经更换了它、但仍然得到相同的结果。 我真的不明白我在这里看到的内容、我想要了解一些见解、也许我错过了什么?

以下是开关打开和关闭期间所有三个相位的示波器图。

阶段 A:                                              B 相:                                           阶段 C:

此外 、我的振铃非常糟糕、我需要处理这个问题。 它导致一些栅极驱动器受损、或者最多可提供虚假/过早的 DESAT 故障。 理想情况下、我需要重做布局、但现在我需要对其进行修改以使其正常工作。 我曾使用过较大的栅极电阻、外部肖特基漏源极二极管和缓冲器电路。 但是、在较高的电压(100V 至150V)下、我仍然会遇到相当大的电压尖峰、尤其是在低侧打开期间。 目前、我的栅极电阻器为43欧姆(导通和关断)、我认为这已经非常大、我开始降低效率。 低侧开关的导通时间几乎为2us、但我仍然看到较大的负电压尖峰、如 B 相图所示。 我真的可以更慢的开关时间吗? 我已经尝试过一些 RC 缓冲器设计方法、例如应用手册(www.ti.com/.../slpa010.pdf) 、但它似乎没有那么有效。 我只需尝试我在实验中放置的不同电容器和电阻器组合、就能获得最佳结果。 3.3nF 和1.3 Ω 似乎有所帮助。 振铃处于高 MHz 范围内、并且似乎也具有较低的频率分量。 请参阅下图:

请提供任何帮助。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    欢迎使用 E2E!

    我将对此进行回顾、但直到下周初才能够进行研究。 您的时间安排是否可以这样做?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    没问题,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    感谢您的耐心等待。 我将在收到更新后回复。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、 我们将再次讨论这一问题。 您是否有任何新更新? 还是一切都保持不变? 非常感谢。

    期待您的回复。

    Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Wei

    是的、仍然是这样、我无法在这个问题上取得任何进展。

    谢谢

    艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Albert、非常感谢您的确认。 我团队中的 Andy 已经回到办公室、他已经开始工作了、您应该很快就能找到解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    很抱歉耽误你的时间,感谢你的耐心。

    这种情况绝对不寻常、需要进行一些调查。 我看到您尝试过几件事、但我没有看到您可能尝试过的几件事、但我想澄清一下、以确保我在同一页上:

    • 只是为了澄清、所有其他栅极驱动器的原理图中没有什么不同是正确的?
    • 我看到您在 C 相上更换了栅极驱动器、并且行为没有改变。 您是否使用新装置或已知良好的装置从 A 相进行了更改?
      • 是否可以尝试用已知良好的设备更换 C 相设备?
    • 考虑到所有驱动程序的配置方式与操作方式完全相同。 文章正文中强调的一件事是设计的布局。 栅极驱动器的布局对我们的驱动器性能产生了巨大影响。 您是否能够共享布局文件或布局图片?
      • 如果您更愿意保密地共享、我们可以通过电子邮件共享布局
      • 要通过电子邮件共享、我可以通过 E2E 直接消息功能向您发送我的联系信息、我们可以通过电子邮件继续此调查
    如果您对上述内容有任何疑问、请告诉我!

    此致、
    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好、感谢您观看本节目。

    是的、所有栅极驱动电路都是相同的。  

    实际上是 C 相上的低侧 MOSFET、我用一个新的 MOSFET 替代了它、没有发现差异。 但是、我还更换了 C 相上的栅极驱动器、但是、它不是 A 相的已知正常状态、而是使用已知正常的 IC、并且也没有什么不同。

    布局的更多信息。 实际上、我有另一个相同的 PCB、由于其他一些损坏、该 PCB 目前无法正常工作、我想修复这些损坏。 但我仍在等待我为该板订购的更换部件。 在我启动并运行该板后、我可以验证该板上是否出现同样的现象、在这种情况下、这肯定是布局问题。 但是、这个电路板以前已经工作过、我不记得有同样的问题、除非我没有注意到、因为我没有测试/使用与我现在看到问题的新电路板相同的扩展板。 因此、我将再次检查它、以排除布局可能性。 但是、您可以向我发送您的电子邮件详细信息。

    我还计划在更换部件到达时直接更换当前板上的所有栅极驱动器和 MOSFET、只是排除 IC 上存在次要问题的可能性、这些问题会导致我看到有趣的事情。 在这个过程中、我已经对电路板进行了大量返工。 这些备件本来应该已经在这里,但希望他们本周能到这里来。  

    但我还想检查我看到的是不是常见问题。 从您的初始回复中收集信息、但不收集信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    验证旧板的功能并更换可疑组件将有助于我们缩小解决方案的范围。 正如您推断的那样、这不是我知道的常见问题。 能够排除这种布局问题将有助于我们专注于其他根本原因可能性。 如果您希望通过布局进行查看、我已向您发送了联系信息。

    我期待在您获得所需组件后获得测试结果。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    如上所述、我们将通过电子邮件继续此对话。 我将继续并关闭该线程。

    此致、

    Andy Robles