This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5002:高电压电源反激式

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949617/lm5002-flyback-for-high-voltage-supply

器件型号:LM5002

您好!

我们正在尝试使用 LM5002和 Coilcraft NA5920-ALB 变压器(NP:NS = 1:24)建立高电压电源电路。 输出二极管的输入电压为5V (但灵活、可能更高)、频率为150kHz。

我们构建了电路、但电压从未上升到调节。 我们应该得到126伏、但我们只得到大约75V、VFB 永远不会达到1.26V。 我们查看了 SW 处的电压、它看起来很奇怪、比如500kHz 正弦波。

这是电路:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Husain:

    感谢您提出问题并在设计中考虑使用 LM5002。

    您可以发送原理图吗? 它看起来没有附加到上一个帖子中。 您能回答以下问题吗、因为这将有助于我在电路发布后查看电路

    输入电压范围是多少(最小值和最大值)

    2.目标输出电压:126V

    最大输出电流? 现在测试该电路的负载是多少?

    还请提供上述输出电压的波形。

    谢谢、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、很抱歉。 我将再次尝试使用原理图。

    输入电压范围为5-8V。

    2.目前目标输出为~126V。 这是一个测试电路、用于查看其工作效果如何。 我们最终将具有不同的电压、高达330V。 (我们将添加更多输出滤波等以降低噪声、但这只是一个测试电路)。

    最大输出电流为0.5mA。 我们当前未对测试电路施加负载。

    下面是原理图:

    下面是2us/和1us/处 SW 的波形截图。  在本例中、HVIN 为5.4V、TP8的测量输出为77.8V。  正弦波在~500kHz 时看起来像是某种振铃、尖峰每~6.6us 发生一次、因此这对应于我们在 Rt 设置的150kHz 频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muzafar、

    感谢您发布波形。 LM5002似乎提供了最短导通时间脉冲、这就是脉冲在150kHz 频率下发生的原因。 当次级电流达到0A 时、会发生振铃。 振铃发生在变压器的初级电感和开关节点上的寄生电容之间。 这对于在断续导通模式下运行的反激式转换器而言是正常的。

    因为这是一个测试电路、是在 PCB 上实现的电路、还是在试验电路板上设计的电路? 如果它位于试验电路板上、则布局可能不够紧凑、这可能会导致奇怪的操作。 您可以探测 COMP 引脚电压吗?

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、感谢您的回复。 这是一个 PCB、但我们有一些跳线、因此我们可以操纵值。 它应该很紧、但我们将检查电路板是否有错误。 这是 COMP 处的信号、位于~4.39V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muzafar、

    COMP 引脚电压是否确实会产生如此大的噪声? 通常情况下、COMP 引脚电压应相当平滑。 补偿组件是否正确组装? 是否使用短接地导线探测信号?

    FB 引脚电压是否低于1.26V?  

    您还能提供电路的布局吗? 根据应用参数、LM5002似乎会发出接近正确值的脉冲。 我不清楚输出电压为何仍然低于126V 裕度。  

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢您的回复。

    是的、这是 COMP 引脚。 该噪声与 HV 输出端的噪声相匹配、并与 FB 成比例地匹配。 FB 达到大约800mV 左右。 LM5002似乎正在尝试打开开关、然后立即将其关闭。

    我们可以通过电子邮件继续这样做、我可以向您展示布局等吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muzafar、

    我向您发送了连接请求。 这样、我们就可以通过直接消息来查看布局。

    我将关闭此主题、因为我们将通过直接消息进行通信。

    谢谢、

    Garrett