This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85EVM-754:Altium 中的 Gerber 或 PCB 设计文件

Guru**** 1187700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85EVM-754, INA3221, TPS7A85A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951323/tps7a85evm-754-gerber-or-pcb-design-files-in-altium

器件型号:TPS7A85EVM-754
主题中讨论的其他器件: INA3221TPS7A85A

您好!

您能否提供"TPS7A85EVM-754评估模块"的光绘文件或 PCB 设计文件(最好在 Altium 中)? 我在设计中使用此器件、并希望仿真评估模块的布局。  

谢谢、

Noman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noman:

    我正在审核您的请求、并将在1个工作日内回复。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noman:

    我已将光绘文件附加到此 E2E 论坛帖子中。  如果由于某种原因他们没有出现、请告诉我、我们可以再次尝试。

    谢谢、

    Stephene2e.ti.com/.../PWR754A_5F00_Gerbers.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我已经完成了包含 INA3221和 TPS7A85A 以及其他非 TI LDO 的设计的原理图和布局工作。 我想让您(或任何合适的人)查看我的原理图和 PCB 设计文件并提供反馈。 我希望避免犯任何微不足道或可避免的错误。 您能告诉我如何共享这些文件吗? 可能会将这些文件作为附件发送给您吗?

    谢谢、

    Noman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noman:

    我已向您发送了一个朋友请求、如果接受、将允许您将文件直接发送到我的电子邮件。  然后、我可以从此处查看文件。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我接受了您的朋友的请求、然后给您发送了一封包含原理图和光绘文件的私人邮件。 如果您没有收到、请告诉我。

    非常感谢。 感谢您的支持。

    Noman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noman:

    我收到了您的文件、TI LDO 看起来不错。  我正在将此信息发送给合适的团队、以便进行 INA3221审查。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noman:

    我联系过处理 INA3221的团队。  您应该很快听到他们的一位团队成员的回复。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    别介意 Noman、我刚刚看到了您的最新消息。  我将关闭此论坛帖子、因为您已收到 INA3221上的帮助。

    谢谢、

    斯蒂芬