This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21732-Q1:UCC21732-Q1的负电源规格?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950325/ucc21732-q1-negative-power-spec-of-ucc21732-q1

器件型号:UCC21732-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21732

尊敬的 TI

为什么 ucc21732数据表使用各种条件、例如 COM-VEE = 0、5、8、15或 COM-VEE = 3、5、8?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Choi、

    欢迎使用 E2E!

    我将与团队一起回顾这一点、下周早些时候我会再向您汇报。 您的时间安排是否可以这样做?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Choi、

    感谢您提请我注意这些不一致之处。 我将与团队讨论并相应处理。 如果没有其他问题、我将继续并关闭此主题。

    此致、

    Andy Robles