This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1499Q:emb1499Q 可充电、但不可放电

Guru**** 2511675 points
Other Parts Discussed in Thread: EMB1499Q, EMB1428Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951795/emb1499q-emb1499q-can-be-charged-but-not-discharged

器件型号:EMB1499Q
主题中讨论的其他器件: EMB1428Q

您好!

以前的问题仍未解决,EMB1499Q 可以充电、但无法放电。

很确定这不是软件问题、 EMB1499Q 只需要两个控制信号、即 EN 和 DIR、 而不需要其他复杂的控制逻辑。

充电没有问题、为什么放电不起作用?

原理图相同、 它本来可以,更改 PCB,、然后它就像这个,可以充电、但无法放电。

EMB1499Q,是否存在任何严格条件? 或任何细微 的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。 EMB1499Q 器件旨在与 EMB1428Q 器件搭配使用、而不是单独使用。 这些器件之间需要通过 EN、DIR、DIR_RT、DONE 和 FAULT 信号进行握手、以便能够运行和通信故障条件。  

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leslie、

    我们已经测试、,EMB1499Q   可以单独使用,只需提供这两个信号,EN 和 DIR、充电和放电 都可以正常工作。

    ,此测试板 的原理图不会更改、只会更改 PCB、但它可以充电,无法放电。

    此致、

    6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、  

    如果我理解正确、您设计了一个工作正常(充电和放电)的电路板、然后您设计了仅充电工作的第二个电路板。 是这样吗?

    您在第二个 PCB 上确切修改了什么? 请查看器件数据表的"PCB 布局建议"部分。

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Leslie、

    您完全理解。

    第2个 PCB 调整了组件的位置,调整的程度很小。

    器件数据表、该数据表已反复研究,未发现任何错误。

    此致、

    6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、  

    这种情况是否仅发生在1个电路板上、或者您是否有多个具有相同问题的电路板?  

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Leslie、

    在多个电路板上、这是相同的现象。

    此致、

    6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、  

    我建议检查器件上的 FAULT[2:0]引脚、以查看是否发生故障。 说明可在数据表的"故障检测和故障代码"中找到。  

    您还可以使用示波器比较工作板和不工作板的信号、并识别任何差异。

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Leslie、

    我  已经检查 了 FAULT[2:0]引脚、 测量值为[000]、这意味着没有故障。

    我还在示波器,上测量了波形

    以下是 开路放电时 HS1和 HS2的波形:

    以下是 开路充电时 HS1和 HS2的波形:

    放电波形  的结果确实有问题、但我不知道原因。

    此外,我还要再次说明这种现象: 放电时 ,二次侧(电池)已消耗能量,但 一次侧没有供电。

    此致、

    6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    感谢您提供数据。 我将查看这些图表、并在接下来的几天内返回给您。

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    有趣的是、您没有看到器件中存在任何故障。 放电信号看起来与预期的不同。 由于器件未触发故障、因此我建议通过测试两种方法将注意力集中在电路板组件上或新电路板(非工作电路板)和旧版本电路板(工作电路板)之间可能不同的任何布线/连接上。 我建议比较工作板和非工作板上的信号、以找出任何差异并通过这种方式跟踪问题。 您可以使用数据表中图7中的信号来了解4个信号(GATE:LS、GATE:HS1、GATE:HS2、PWM_CLAMP)在放电时的外观。

    此致、

    Leslie