This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:为 BQ25616选择升压器 IC

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61023, BQ25616, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952392/bq25616-to-select-a-booster-ic-for-the-bq25616

器件型号:BQ25616
主题中讨论的其他器件: TPS61023TPS61022

尊敬的所有人:

我在下面设计了电源轨

USB 端口--> BQ25616--> TPS61023--> PMIC

但我目前为止无法购买 TPS61023、即使我的产品的所有器件都已准备就绪、也没有现货。

请推荐使用 TI 的优质升压器 IC 来替代 TPS61023。

我的产品功率规格:

-。 使用的电池为1000mA、  

-最大电流大于3.0A

-输出电压为5.0V~5.5V

这就是我选择 TPS61023的原因。

引脚数为6。

支持电流为3.5mA

3、价格便宜。

由 TI 提供。

如果您告诉我可以从哪里购买用于测试当前电路板的 TPS61023样片、我将不胜感激。

从工程样片中、我想用您推荐的内容替换升压器 IC。

此致、Yoon。

此致、Yoon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoon、您可以提交一个新的 e2e、标题更改为 TPS61023、以获取专业 支持。 BQ25616属于充电器团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的洪先生:


    感谢您的关注。

    此致、Yoon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Hong Maa"]

    不用客气!

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队。

    要使用新芯片更改布局、TPS61022不是很好。

    如果您确认 TPS61023是一款出色且最新的芯片、并且将来供应顺畅、我希望将其用于我的产品。

    TPS61022是用于正常端子的高规格。

    市场上需要一款具有成本效益的优质产品、尽管 TPS61023能够很好地满足这一要求。

    BRS、Yoon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是 TPS61022和61023产品的专家。 您能否使用正确的器件名称开始新标题? 我现在将关闭"BQ25616:为 BQ25616选择一个升压器 IC "。