主题中讨论的其他器件: BQ24075、 TPS61031、 TPS61032
我根据 TPS61030 升压转换器和 BQ24075 电池充电器制作了电源(并非我的专业知识)。 电源通常应来自稳压5V USB 充电器(USB-C)、但也应包含用于备用电源的单节锂离子电池。 在输出侧、它应该能够在5V 时提供2A 电流。 电源是包含更多组件的较大 PCB 的一部分。 该 PCB 的第一个原型进入后、最初上电正常、一分钟或一分钟后、它会关闭、不再上电。 此时、如果我将5V 工作台电源连接到它、则会立即出现2V 压降、我认为这表示某个地方存在短路/油炸组件。 但在电源侧(或其他任何地方)、我看不到元件出现故障的膨胀电容器、魔术烟雾或任何其他视觉或工厂迹象。 所以问题可能在几个地方、但现在我想问一下、我是否在电源设计中犯了明显的错误。 测试过程中、仅连接了5V USB 电源、无电池。 第二次测试(使用全新的电路板和相同的结果)、5V USB 电源来自工作台电源、似乎从未消耗过大的电流。 就我看到的那样、它一直保持在1A 以下(我甚至没有看到它超过500mA)。
这是我的原理图中的电源部分:
这些是电路板布局(仅限2层电路板)、顶部(U1标记消失、但它是其中唯一的其他 IC、L1是 C16和 U4下的主要组件、后者是 Bourns 6.8uH 电感 器 SRN8040TA-6R8M):
和底部: