This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:支持24V 输入

Guru**** 2582815 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947, TPS2663, TPS2662, TPS1663, TPS2660, TPS25980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952221/tps25947-24v-input-support

器件型号:TPS25947
主题中讨论的其他器件: TPS2663TPS2662TPS1663TPS2660TPS25980

大家好、

我们的客户需要一个在高达24V 输入电压下工作的电子保险丝、该保险丝能够支持0.5A 最小电流。 我们已经看到 TPS25947、但建议在23V (28V ABS)下工作。 考虑到其工作温度仅为85°C、他们是否可以考虑在24V 下使用该器件? 我们是否还知道在这种情况下工作可能会产生的影响?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    不建议在24V 标称电压下使用 TPS25947。

    请查看我们高压电子保险丝产品系列中的 TPS2663、TPS1663、TPS2662和 TPS2660。 请告诉我们您对这些器件的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢你的帮助。 我们已经与客户讨论过这些产品、但他们 决定选择 TPS25980、因为它提供了所需的最大功能、并将以不同的方式处理其他要求。

    关于该器件(TPS25980)、它是否具有反向电流保护功能? 最大(Vout - Vin)差异可能是多少? 我们无法在数据表中找到此信息、非常感谢您的参与。 再次感谢您的帮助!


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    TPS25980 IC 不阻断反向电流。 它只有一个 FET、但未集成反向阻断 FET。  

    当 VOUT>VIN 时、集成 FET 的体二极管允许从 VOUT 到 VIN 的反向电流。