This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138FW-PSFB:基于 UCD3138的 PSFB 功率负载跳转和环路带宽问题

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950971/ucd3138fw-psfb-psfb-power-load-jump-and-loop-bandwidth-issues-based-on-ucd3138

器件型号:UCD3138FW-PSFB
主题中讨论的其他器件:UCD3138

您好!


我仿真了 UCD3138的 PSFB 开发板并制作了一个电源、

发现当环路带宽为6kHz 时、当负载从0A 跃升至9A 时、Vo 将明显振荡。 如下所示:


当环路带宽为22kHz 时、Vo 的振荡被抑制、如下图所示:


我知道增大环路带宽可以优化电源的动态响应特性、

但我感到困惑的是、开发板的环路只有2kHz、当负载跳转时没有振荡、而我创建的6kHz 带宽电源原型将会振荡。 。


我想知道是否还有其他因素与电源的动态响应有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的主题帖已分配。 有人应尽快与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    0A 负载时的带宽是多少?  负载为9A 时的带宽是多少?环路带宽为6K、相位裕度约为75C。 它不应在负载瞬态期间振荡。  

    非线性 PID 可能会导致该振荡。 您能否检查非线性?  

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您,问题已解决,非线性 PID 导致此振荡。