This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要锂离子电池充电器 IC/电路

Guru**** 2559300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, LM61460, TPS560200, BQ24610EVM, LMR14050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950068/need-li-ion-battery-charger-ic-circuit

主题中讨论的其他器件:BQ24610LM61460TPS560200BQ24610EVMLMR14050

您好!

我们正在为医疗应用设计产品、因此所有组件都应符合所需 IPC 标准的医疗等级/标准、并应通过医疗应用所需的所有认证。 因此,请提出相应建议。

我们的器件工作电压为12VDC、4.5A。

电池电压为14.8V、12AH 锂离子电池(可备用2小时)、充电电压/电流:标准(电池制造商建议使用16.8V @ 0.3C)

交流/直流适配器:18Vdc、5A、或者您可以建议正确的适配器。

供参考:我们的器件在12VDC 下工作、在工作时电流为4.5A、在不工作时电流为0.2A、始终将交流/直流适配器和电池连接到器件。 如果电源出现故障、器件将自动从电池上电、而不会出现任何重启/延迟/干扰、如果电源恢复、器件将使用适配器上电、电池将通过充电器电路充电。 切换功能不会导致器件的任何重启/干扰。

器件应具有12VDC 至3.3VDC 的板载直流/直流转换器。

请找到所附图片、我们有18V 电源、14.8V 电池和12V 器件。 我们如何在这3个器件之间连接充电器和直流/直流电路。 请提供建议。

2.请针对上述情况建议电源树(从18VDC (适配器)到12VDC、3.3VDC)

请建议使用充电器 IC、直流/直流稳压器以及电路和方框图、以了解相关信息。

4.我必须监控电池电压和适配器状态(电池或适配器的设备电源),如果充电器没有此功能,我们可以通过测量电池正极和适配器正极引脚上的电压来监控 ADC。

 请帮助我们构建高效产品。

谢谢、此致、

纳文克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    这里有很多内容、让我尝试为每个部分推荐最佳器件:

    1.对于电池充电器- BQ24610应该可以正常工作

    2.18V 至12V/4.5A - LM61460将运行良好

    3.12v 转3.3V/?A -我假设这里的电流相当低,TPS560200将支持高达500mA 的电流

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您提供信息。

    我们需要锂离子电池充电器来满足以下电池规格。
    电池:4节串联- 4节并联电池
    电池电压:14.8V
    充电电压:16.8V
    充电电流:3A 和2.5A (我们有两种型号)
    放电电流:5A
    适配器输出:18V 19V 或24V (取决于标准/可用性)

    我们浏览了数据表、对随附的 BQ24610原理图几乎没有任何疑问、请帮助我们。

    1.我们能否通过适配器提供18VDC、19VDC 或24VDC、而不更改原理图中的任何组件/值?
    如果电压2V 高于"电池电压"、则原理图与适配器电压和电流无关。 对吧?
    2.在"11电源建议"中提到输入电压至少比电池电压高1.5至2V。 这里是电池电压平均值、电池充电电压(16.8V)还是仅电池电压(14.8V)?
    3.要将电池充电电压(在原理图中为12.6V)更改为16.8V、R1和 R2的值是多少? 要更改的任何其他组件/值?
    4、如果充电电流为3A、我们将在原理图中使用相同的元件/值。 如果充电电流应为2.5A、我们必须做什么更改?
    5.电池充电电流3A 和2.5A 的 RSR 电阻器和 L1值是否保持不变? 或需要更改该值? 或 R5、R6、R7、R8值要更改、请提供建议。
    6.要更改适配器输出(电源输入)电压(18V 或19V 或24V)和电流(5A 或7A)、RAC 电阻器或任何其他组件值保持不变或需要更改该值? R3、R4值必须更改吗? 请提供建议。

    7.如果电池组中没有热敏电阻、我们可以连接 TS 引脚还是将其悬空?


    谢谢、此致、
    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

      所有这些问题都在数据表中得到了解答。 请参阅 BQ24610数据表:  

    1. 是的。 确保您的无源器件具有相应的额定值、同时考虑到陶瓷电容器在施加电压时的降额。
    2. 这意味着测量的电池电压、但您需要考虑最坏情况下的睡眠条件和基于最大充电调节电压的设计
    3. 数据表
    4. 数据表
    5. 根据数据表中显示的公式更改 ISET1电压
    6. 放电电流不是一个设置、而是基于您的负载要求
    7. 请参阅数据表 EC 表的 TS 部分。 将 TS 电压固定在建议的范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar Manishankar、

     

    感谢您提供信息。

    我们浏览了数据表、了解到只应根据电池充电电流、预充电/终止、适配器电流、电池充电电压更改 ISET1、ISET2、ACSET、VFB (电阻器网络值)。 无论充电电压、电流等如何、其他器件/元件/值都保持不变

    1. 100kΩ 700KΩ 将充电电压设置为16.8V;R1=0 Ω 和 R2=0 Ω。
    2. 100kΩ 17.857KΩ 将充电电流设置为2.5A;R7=8 Ω 和 R8=8 Ω。
    3. 100kΩ 43.478KΩ 将交流适配器电流限值设置为5A;R3=8 Ω 和 R4=8 Ω。
    4. 我们知道如何设置 ISET2。 但是、敬请告知、我们的14.8V、10Ah 电池的 I_precharge 和 I_Termination 电流是多少? 预充电和终止电流值应该相等?
    5. 如果 TTC 引脚按原理图中的方式连接到电容器、那么哪种方式会正确启用端接和安全计时器?
    6. 在第9.3.6/9.3.14节中提到“VCC 可以由电池或适配器供电”如果没有适配器,Charger_IC VCC 如何由电池供电? 因为在原理图中、电池与 VCC 之间存在物理连接。
    7. 何时 IC 将进入睡眠模式? 在睡眠模式期间将发生充电? 在睡眠模式期间、适配器能够为负载供电? 器件将如何/何时从睡眠模式恢复?
    8. 关于10.2.1.2.5输入滤波器设计部分、电路已经出现在原理图中、对吧?

     

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

      在本部分中、预充电和终止电流由相同的 ISET2引脚设置、因此您为 VISET2设置的任何阈值都适用于这两者。 通常、10%的快速充电电流用于预充电电流和终止电流、但 ISET2为您提供了可配置性。 如果没有适配器、则有一条通过 HSFET 体二极管从电池到 VCC 的路径、但这并不重要、因为睡眠(因为 VSRN>VCC)阈值将被触发、转换器将不会激活、并且将处于低静态电流模式。 由于内置了迟滞、因此数据表中提供了进入和退出睡眠模式的规格。

    对于实际计算、如果您使用了数据表中的正确公式、那么您就可以了。 作为附加的帮助、我们还提供了此计算器工具 :www.ti.com/.../sluc175

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar Manishankar、

    感谢您提供信息。

    1)比较 BQ24610数据表中的应用原理图(图20)和 BQ24610EVM 评估原理图(图10仅考虑应用块、不需要其他块)、与 BQ24610数据表相比、评估原理图中存在其他组件(电阻器、电容器、二极管)。 请为我们的应用推荐我们可以考虑使用的原理图。

    2.充电器 IC 和19VDC-12VDC 稳压器(LM61460)、12VDC 至3.3VDC 稳压器(TPS560200)的功耗是多少? 因为、我们要估算每个模块的功耗以选择电池容量。 我们的全部12V 和3.3V 模块将消耗4.5A 电流(我们被视为数据表中提到的器件的绝对最大电流消耗)。 找不到充电器 IC/稳压器、请帮助我们。

    3.我们可以参考数据表或 EVM 板中的任何 MOSFET/二极管器件型号、两者都能提供有效结果。

    4.在我们完成充电器电路的 PCB 布局设计后、您能回顾一下吗?

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    1.  我会将 EVM 用作您的原理图的起点
    2. 关于其他监管机构、请创建单独的帖子、标题/标签中包含这些器件型号、支持这些器件的专家可以回答您的问题。 我不熟悉这些产品组合
    3. 我将使用 EVM 作为起点、但数据表还介绍了在选择外部组件时需要考虑的特性。 EVM 的设计时间早已过去、因此目前市场上更有可能提供更好/更高效的选项。 请参阅 数据表的第10.2.1.2节详细设计流程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar Manishankar、

    感谢您提供信息。

    1.您能否建议使用 MOSFET 封装、因为 MOSFET 不应加热。 如何选择合适的 MOSFET 以避免发热?

    我们的要求是适配器电压=19VDC、电池:4节串联、3节并联、16.8V、9Ah、充电/放电电流:2.5A 至4A。 BQ24610可能是高手动版本、具有更多的组件。 那么、您能否建议任何具有成本效益但效率相似的简单电路的其他 IC。

    我们考虑 的是 LMR14050、而不是 您建议的 LM61460。 我们可以使用 LMR14050 (SO-8封装)、对吧? 它将高效工作、不会发热?  LMR14050是我们的要求/应用的理想选择?

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

     关于电池充电器、这是您系统注意事项的最佳建议。 如果您希望查看产品系列的其余部分、您可以在此处执行此操作:

    关于其他部分,我建议设立单独的员额,在标题中列入这些具体部分。 支持这些部件的专家将能够回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar Manishankar、

    感谢您提供的信息、感谢您的支持。

    这对我们很有帮助。

    谢谢、此致、

    Naveen K