This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:TIDA-00195:栅极驱动器的全局关断和 IN+信号

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S, TIDA-00195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951837/iso5852s-tida-00195-global-shutdown-and-in-signal-for-the-gate-driver

器件型号:ISO5852S
主题中讨论的其他器件: TIDA-00195

尊敬的先生:

我们希望使用类似于 TIDA-00195的 ISO5852S 来设计逆变器。

在该模型中、所有六个 FLT 信号都连接在一起、并使用一个10kOhm 上拉电阻器。  

请帮助我们解决以下问题。  

当我们将所有 FLT 信号与 IN+连接时、它会在正常运行期间降低 FLT 输出电压。 建议在 FLT 输出和 IN+之间使用逻辑门。 每当在任何一个栅极驱动器中发现故障时、我们希望关闭所有驱动器。 我们应该使用8个输入逻辑与门 IC (来自 FLT 信号的6个输入并将 VCC 连接到剩余的2个输入。) 您能否为此应用推荐 TI 的合适与门 IC?

2.我们是否在 TIDA-00195电路中获得了全局关断选项?  

3.云您建议使用一些与 ISO5852S 兼容的5V 缓冲器电路  

我们使用 NXJ2S2405MC 直流转换器为栅极驱动器提供5V 电源。 最大负载电流为400mA。 您能否确认它是否可以处理6个栅极驱动器?

谢谢、此致、

Rajasekaran。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajasekaran、

    感谢您关注 ISO5852S。 此设备的专家目前不在办公室、但很快会回答您的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajasekaran、

    我将在接下来的几天内离开办公室、还需要一段时间对此进行审查。 我可以在下周晚些时候向您汇报最新情况。 您的时间安排是否可以这样做?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们正在等待您的回复。 请更新相同内容。

    谢谢、此致、

    Rajasekaran。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rajasekaran、

    Andy 仍然不在。 他将在本周结束前回来。

    感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajasekaran、

    感谢您的耐心等待!

    由于存在不同的问题、我将逐一解答。

    1.对于与门实现、您将需要六个双输入与门、每个驱动器一个。 在该配置中、所有 FLT 引脚都可以连接在一起、并在任何栅极驱动器输出 FLT 时关闭所有栅极驱动器。 请参阅下面显示的示例。

    此外、一个拉电阻器足以满足所有6个 FLT 引脚的需求、但每个栅极驱动器都需要在 FLT 引脚附近有自己的电容器、以实现更好的抗噪性能。

    TIDA-00195 电路中的全局关断功能通过微控制器实现。 所有 FLT 信号都连接在一起并发送到微控制器。 微控制器随后将接收 FLT 信号、根据程序、可以禁用 PWM 信号。

    对于输入缓冲器、我认为您是指输入的与门。 请参阅 TI.com 上的与门产品组合

    请告诉我这是否与您的意思不符。

    ISO5852S 的 VCC1引脚具有4.5mA 的最大静态电流规格。 400mA 足以为全部6个 ISO5852S 的低压输入电源供电。

    如果还有其他问题、请告诉我!

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的详细答复。  

    我们将使用 HD74LS08和 GATE 在电路中实现全局关断。  

    IN+中需要多少电流用于 PWM 输入端子、我们应使用数量为 J2NXS2405MC DC 转换器的一个(5V、最大负载电流为400mA)为六个 ISO5852S 栅极驱动器和两个数量为 HD74LS08和栅极提供通用5V 电源。  

    此外、请通过云共享您的电子邮件发送总体原理图以进行验证。  

    谢谢你。

    谢谢、此致、

    Rajasekaran。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajasekaran、

    ISO5852S 的 IN+引脚是一个高阻抗引脚、当置为高电平时、典型漏电流为100uA。 一个 NXJ2S2405MC 应足以为所有六个 ISO5852S 栅极驱动器的低侧以及与门 IC 供电。

    对于原理图审阅、我向您发送了一封包含我的联系信息的邮件。 请随时与我们联系、以便我可以帮助您查看您的原理图。

    此致、

    Andy Robles