Other Parts Discussed in Thread: TPS65132, TPS65132S
尊敬的:
在这里、我的客户使用 TPS65132作为平板电脑 LCD 面板的偏置电源。 我们使用高电流应用。
VNEG 被设定为-5.7V、SYNC 为高电平。 我们发现、当高电流瞬态电源考虑纹波时、Vneg 下降约为425mV、约为140mA~210mA。 那么、这是否正常、您是否有任何建议将 Vneg 压降降低至大约100mV? 谢谢。 如果需要150mA 的电流电源、您是否能帮助验证65132sEVM 上的实际 Vneg 压降值是多少? 谢谢。