This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:Vin 接近 Vout 时的不稳定

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951939/lm5175-instability-at-vin-close-to-vout

器件型号:LM5175

尊敬的 e2e 支持:

我的客户在调节降压/升压稳压时遇到一些困难(详情如下)。

规格如下:

  • 输入电压范围为9VDC 至36VDC。
  • VOUT = 24V
  • Iout = 5A。 估计峰值功率= 120W

24Vout 用于为热敏打印机供电

 

其原理图:


 

测试结果:

 电阻负载

  1. Vin = 9V。 它工作正常。
  2. VIN = 36V。  它工作正常。
  3. Vin =从22V 到20V (或多或少)不能正常工作,输出电压下降。 直流/直流控制器似乎无法识别正确的工作模式(升压/降压)、请参阅下图:

通道1:TP13

通道2:TP12

通道4:输出电压



  1. VIN = 20~22V。  将负载降低至10Ω Ω、它已经可以正常工作。
  2. VIN = 20~22V。 再次5Ω μ F 并安装一个新的斜率电容器(300pF)后、工作正常。
  3. 使用450pF 钢丝绳电容器时、其工作效果会更差一些。

使用热敏打印机作为负载:

  1. Vin = 9V。 它工作正常。
  2. VIN = 36V。  它工作正常。
  3. Vin =从22到20V (或多或少)不能正常工作,打印效果不是很好。 打印机打印时,输出电压会下降,以获得所需的电流。
  4. 使用450pF 钢丝绳电容器时、工作效果更差。

您能否分享您的建议/原理图审核?

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TISL、

    您是否会在上述测量中添加输入电压、并在电阻负载下使用150pF 和300pF 斜率电容器进行测量、但该电容器不能正常工作且工作正常时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TISL、

    更改斜率电容器是否解决了您的问题? 如果没有、请添加一些测量值、包括工作正常和工作不正常时的输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    它正在与客户一起进行测试。

    我希望能很快再回来、祝您愉快。

    此致、