请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5175 尊敬的 e2e 支持:
我的客户在调节降压/升压稳压时遇到一些困难(详情如下)。
规格如下:
- 输入电压范围为9VDC 至36VDC。
- VOUT = 24V
- Iout = 5A。 估计峰值功率= 120W
24Vout 用于为热敏打印机供电
其原理图:
测试结果:
电阻负载
- Vin = 9V。 它工作正常。
- VIN = 36V。 它工作正常。
- Vin =从22V 到20V (或多或少)不能正常工作,输出电压下降。 直流/直流控制器似乎无法识别正确的工作模式(升压/降压)、请参阅下图:
通道1:TP13
通道2:TP12
通道4:输出电压
- VIN = 20~22V。 将负载降低至10Ω Ω、它已经可以正常工作。
- VIN = 20~22V。 再次5Ω μ F 并安装一个新的斜率电容器(300pF)后、工作正常。
- 使用450pF 钢丝绳电容器时、其工作效果会更差一些。
使用热敏打印机作为负载:
- Vin = 9V。 它工作正常。
- VIN = 36V。 它工作正常。
- Vin =从22到20V (或多或少)不能正常工作,打印效果不是很好。 打印机打印时,输出电压会下降,以获得所需的电流。
- 使用450pF 钢丝绳电容器时、工作效果更差。
您能否分享您的建议/原理图审核?
此致、