This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-HT:我们能否修改频率以提高初级电感?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952115/tps40210-ht-can-we-modify-the-frequency-to-improve-the-primary-inductance

器件型号:TPS40210-HT
主题中讨论的其他器件:TPS40210

当我们希望在具有 DCM 模式的反激式拓扑中使用 TPS40210生成2kV 时。

下图显示 了一次侧电感的计算

我有以下问题  

1 μ A 当 Dmax:到82%时,TPS40210能否在 DCM 模式下工作?

2:一次侧电感=2.3mH,我们是否只能调整1/3的频率才能使电感达到6.9mH?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lihua、

    1.我希望您从变压器获得的电流不够快。 所以我要说:将会很困难。

    TPS40210建议的最低开关频率为35kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lihua、

    我希望上述答案能解决您的问题、因此我现在将结束此主题。 如果不是、请在下面添加另一个帖子、或者如果该主题已被锁定、请创建一个新帖子。