This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256304:故障环路

Guru**** 2585785 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256304, UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949748/ucc256304-fault-loop

器件型号:UCC256304
主题中讨论的其他器件: UCC256404

您好!

我目前正在调试基于 UCC256304 LLC 控制器的电源。 一些 PCB (~10%)会在一段时间后因未知原因进入故障状态、我们正在尝试弄清其中的原因、更有趣的是当故障状态发生时、它不会从故障状态中恢复、但会无限期地重试。 下面随附了在电路进入故障模式时对其执行的一些测量。 我们可以很清楚地看到、自举电容器在 RVCC 可用时开始充电、但顶部 MOSFET 的栅极永远不会变为高电平(除了 RVCC 尚未准备就绪、如图所示)、因此开关永远不会开始。 我们确认底部 MOSFET 的栅极确实会变为高电平(如增加的 CBoost 电压所示)、SS 引脚会充电、但由于顶部 FET 不会开始开关、因此输出电压不会增加。 SS 引脚电压不会以这种方式超过 FB 电压、因为 FB 引脚仍然为高电平(因为光耦合器未导通)。

我们已经确定过热、BLK 电压和 RVCC 电压正常、您是否有任何指导来指导我们如何进一步调试过热或器件处于什么状态不会启用顶部栅极?


黄色:RVCC
紫色:升压
蓝色:顶部 MOSFET 的栅极电压
绿色:SS 电容电压



图1:RVCC 斜升




图2:SS 斜坡




图3:故障条件环路




此致、
Willem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的第一个波形看起来是通过下降这么多来分别加载升压。  但是 、该通道示波器上的设置是每分段10V、这是正确的吗?  如果您在浪涌期间过早开启 LLC、UCC256304将进入 OCP 保护。

    我建议  将 BLK 启动阈值电压设置为75%或调节的升压电压。

    您可以使用 Excel 设计计算器来定位正确的 OCP 和 BLK 三点。  您可以在以下链接中找到它。

    如果您仍有问题并采取进一步的波形、您是否可以将通道编号向下以及颜色对正? 每4名男子中就有1人,每10名妇女中就有1人是盲人。  不幸的是、我 是盲人。  不用担心、我找到了您的波形。  

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的答复、示波器分频确实是10V/div。 我们将调整 BLK 阈值以延迟 LLC 的开通。 由于故障可能需要几天的时间、我们将在此处发布更新。 如果故障在下个月左右没有发生、我将关闭案例。

    我下次会在图片上添加一些文字,以清楚显示哪一个信号,我对此表示歉意。

    此致、
    Willem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已指派了另一名应用工程师来帮助您解决此问题。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    ISNS 引脚上的旁路电容现在是多少? 如果此处没有旁路电容器、则 ISNS 引脚上可能需要1000pF 的电容。

    您认为问题已经解决了吗? 如果是这种情况、请帮助关闭此主题。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    目前 ISNS 引脚上的旁路电容仅为3.3pF、我将尝试增大此电容、但毫无疑问、它将有所帮助、因为顶部 MOSFET 未开启(...或在 IC 上电时很短的时间内)、因此现在没有电流流经变压器。

    当我得到结果时、我会告诉你。

    此致、
    Willem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在调试时、我注意到数据表的图37中提到的1秒故障时间由 RVCC 保持低电平一秒表示、而不是像我在测量中看到的那样每秒重试一次。 您能否确认哪一项正确?

    此致、
    Willem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willem、

    当 UCC256304检测到故障时、它将禁用 RVCC、等待1s、将 VCC 重新充电至26V、然后尝试重新启动。 如果您看到重启速度快于此速度、则 VCC 可能会降至10.5V、这将使控制器立即重新启用其 HV 启动功能。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    听说我也开始怀疑这一点很好、可以看到 VCC 降至 VCCRestorartJfet 阈值、这应该意味着 UCC256304很可能由于某种原因而被禁止切换、并使用故障代码9退出 State_State_Run (根据数据表的图50)。 我将更深入地研究波形发生器状态机、如果我发现转换器不会切换的原因、请向我们报告。

    非常感谢您确认 RVCC 的波形不是故障模式下的预期波形。

    此致、
    Willem  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willem、

    我建议查看 UCC256404。 这是 UCC256304的升级版本、具有一些功能增强。 UCC256404与旧版 UCC256304引脚对引脚兼容、只需对控制器周围的无源 R 和 C 进行一些更改。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

     我的同事正在研究 UCC256404、并与我一起研究电路中出现的错误(如果新控制器可能会再次出现这种情况)。

    周末、电源再次出现故障、因此我可以执行更多测量。 如图53所示、波形发生器状态机我希望 OVP 或 OCP 错误触发、状态转换条件8触发、这会导致复位、但在测量 ISNS 和 BW 引脚时、它们都保持低电平。 在 VCC 重新启动期间、反馈电压会下降、但除此之外、反馈电压高于突发模式阈值电压。我在控制器现在可能处于的状态上有点迷路、您对可以测量的内容有什么建议吗?

    希望听到您的声音。

    此致、
    Willem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willem、

    我认为这种情况是在相当罕见的时间间隔发生的、这种问题可能与噪声耦合到某个引脚有关、这些引脚可以在正确的时刻控制 VCR 或 ISNS 等开关行为、从而使情况变得混乱。 控制器未看到预期的波形、导致意外行为、在这种情况下、无法自行恢复。

    我认为值得尝试云生将 ISNS 引脚上的旁路电容增加到~1nF 的想法、看看问题是否仍然存在。 UCC256404的改进之一是极性变化事件由状态机在内部进行数字滤波、因此 UCC256404能够抑制比旧版 UCC256304更好的 ISNS 上的高频噪声。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    今天、我们获得了第一块启动并运行 UCC256404的电路板、并将在未来几周内测试其中的一组。  

    对于 UCC256304、根据 Mike O 的建议设置 BLK 电压阈值的电路板今天失败、因此我将使用该电路板在 ISNS 线上修补1nF 电容。 在我们使用新控制器进行未来工作时、如果增加的电容修复了错误环路、以防其他人因同一问题而挂断、我将在几周内报告。

    此致、
    Willem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISNS 旁路电容更改为1nF 的电源在过去几周内未表现出任何奇怪的行为。 我想控制器在误差环路中被 ISNS 输入引脚上的一些瞬态卡住、无论如何、由于 Benjamin、我们启动并运行了 UCC256404、因此我将关闭此线程。

    感谢所有的支持和亲切的问候、
    Willem