This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:CSA 要求我说明该稳压器在最坏情况下的最大电压

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950521/tps61322-csa-is-asking-me-for-statement-of-worst-case-max-voltage-for-this-regulator

器件型号:TPS61322
我们将此稳压器用于通过 CSA 评定为本质安全的产品中。 如果您能向我们提供一份描述此稳压器在最坏情况下的最大输出电压的声明、我们可以注销部分测试过程并节省一些资金。 数据表的第7.1节显示 VOUT 最大额定电压为6V、但我不确定这是否能满足 CSA 的需求。 他们担心在额定范围之外会发生什么情况。 您能否为我提供一份描述此芯片绝对最坏情况电压输出的陈述? (如果表7.1中的数据确实代表绝对最坏情况,请在正式声明中提供。) 非常感谢。

此致、
Nick Everson
工程师/运营经理
W.L.Walker Co.、Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick:

    很抱歉、我不清楚您的确切问题。 您的意思是、我们的产品可以提供最大电压(即使操作错误)、也可以承受?μ V 的最大电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    故障条件下的最大输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick:

    因此它应低于绝对最大额定值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、好消息! 我是否可以让您通过电子邮件向我发送一份更正式类型的声明、澄清我们可以在 CSA 文档中包含的内容? 我不确定论坛帖子的屏幕截图是否足够。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick:

    数据表显示了绝对最大额定值。 我认为这是一种官方文件。   

    请注意、您可以联系我们的客户服务部门以查看官方声明。  https://www.ti.com/guidedsupport/call-ti-support

    (我不确定该过程。。。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但客户支持是我们让我从这里开始的。 问题  在于、数据表未指定故障条件下的最大电压。  它仅提供在不损坏器件的情况下可生成的最大电压。 这可能意味着电压永远不会超过该值、但并未明确说明。

    我假设在故障情况下、输出电压会下降(根据本次对话)、但我需要一份文档或电子邮件、可以在我们的 CSA 文档中注明这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick:

    数据表中似乎没有任何说明。  

    但是、通常情况下、如果器件损坏、则可能会短路或切断。 它们都不会使 Vout 高于 Vin。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解这一点、但评级机构是... 挑剔。 这是一个假设两节 AA 电池短路并在两侧相互接触时爆炸的过程。

    我需要一份官方类型的文档、其中列出 了故障条件下 TPS613226A 3.6V 稳压器的绝对最大输出电压这一明显事实、并将其包含在我们提交给 CSA 的文档中、以避免他们必须付费才能测试器件。 您可以为我提供这些信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick:

    我更喜欢与您联系、享受私人按摩。  

    请允许我关闭此帖子。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回答我的问题后、我很乐意关闭该帖子。 您说您想通过私人邮件继续、这很好、但我不会将其标记为已解决、直到发生这种情况。 我在朋友的请求发送后立即接受了、但尚未收到消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick:

    很抱歉、我几天没有检查专用系统。 我将在1分钟内连接您。