This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196-Q1:有关 TPS61196-Q1 PWM 输入连接的问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951692/tps61196-q1-question-for-tps61196-q1-pwm-input-connection

器件型号:TPS61196-Q1

大家好、

我们的客户希望在其设计中使用 TPS61196-Q1、并希望将所有六个 PWM 输入组合到一条线路以控制调光、如以下原理图所示、我们能否支持这种方法? 此连接是否存在任何设计问题? 如果有任何问题、请帮助我们仔细检查客户的电路。 客户的应用是24V LED 电压、80mA*6 LED 电流。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    您可以通过这种方式使用它、您的输入电压范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    输入电压为12V 正常、与汽车应用一样、在某些情况下、输入电压应介于10V 至14V 之间。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    为了改善 EMC 性能、我建议在 IFB1与地之间添加1nF 电容器。 其余组件看起来不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    如果您没有任何其他问题、请关闭此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    我将关闭此主题、因为您没有任何回复。