This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:BQ24092充电器无法在几乎为空的电池上快速为1A 充电

Guru**** 1646690 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24092
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952553/bq24092-bq24092-charger-can-not-start-fast-charging-of-1a-on-almost-empty-battery

器件型号:BQ24092

你好。

我的原理图如下所示:  

问题在于、在快速充电模式下、一些几乎为空(约3.3V)的锂离子电池3.7V 不会开始充电、CHG 也不会变为低电平。 我设置的不是快速充电、而是100mA 选项(Iset2=float)、因此充电开始正常、电流为预期的100mA。

出什么问题了? 请帮助我解决此问题。

谢谢。

Igor。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    您是否能够共享以下信息:

    • 当配置为1A 充电时、ISET 和 ISET2上的电压波形
    • 当配置为1A 充电时、TS 上的电压
    • IN 引脚在1A 至100mA 和100mA 至1A 之间切换时的电压和电流波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的回答。

    所有图片都处于1A 模式。 电池完全耗尽(标准离子单节3.7V 电池)。 放电至3.2V 以下后、它会断开至0V)。

    以下是 ISET 上的电压:

    该波的周期约为18Hz:

    ISET2上的电压为0V:

    TS 引脚上的电压为486mV:

    输入电压5V:

    输出电压4.17V:

    CHG 引脚高电平:

    充电器无法唤醒电池并开始充电可能是什么问题?

    有趣的是,即使电池电量不是完全耗尽,电压为3.3V,充电器也无法开始充电。

    谢谢。

    Igor。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    嗯、您是否有机会在电池引脚上共享电压波形?  

    [引用用户="Igor Kagan38"]

    放电至3.2V 以下后、它会断开至0V。

    [/报价]

    这很有意思。 这是否意味着您的电池会通过保护电路进行连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    蓄电池引脚连接至 Vout (请参阅上一个答案中的图表)。

    电池包含一个3V 过放电保护电路(在我的最后一个回答中、我写了3.2V -这是一个错误。 3V 这是正确的值)。

    但是、正如我之前提到的、即使在非常弱的电池中、如3.3V、充电器的行为也与上一帖子中所述。

    另一个方面是、当电池电压约为3.8V 时、充电开始工作、并充电至大约450mA 的电流。

    什么可能是问题?

    谢谢。

    Igor。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Igor、

    您是否能够共享有关保护电路或电池的信息? 在过放电之外使用保护电路是否有具体原因?是否可以在没有保护电路的情况下进行测试?  

    正如您所说的、一旦电池达到此低电压、保护电路可能会断开电池与 BQ24092的连接、并导致/CHG 引脚变为高阻抗、这可能表示未检测到电池。

    [引用用户="Igor Kagan38"]

    另一个方面是、当电池电压约为3.8V 时、充电开始工作、并充电至大约450mA 的电流。

    [/报价]

    考虑到这几乎是您已编程快速充电的50%、该器件可以通过 NTC 监控在低温下看到电池来降低充电电流。 当 TS 电压增加到大约790mV 以指示低温时、将发生这种情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是每个锂离子电池中集成的标准保护:

    ISET 上出现这种奇怪行为的原因是什么(如您在波形中看到的短脉冲)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    您是否能够使用更高的预充电电流进行测试? 如果负载消耗全部电量、低预充电电流可能不足以使保护器关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我在原理图中发现了一些其他问题。 现在一切都正常工作。

    再次感谢。

    Igor。