This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:TPS53667原理图审阅

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951843/tps53667-tps53667-schematic-review

器件型号:TPS53667

大家好、

 我的客户有一个在其 FPGA 电源应用中使用 TPS53667的新项目。 您是否愿意帮助检查它? 通常、他们遵循 EVM 的设计、只需确认即可。 感谢你的善意帮助。

此致、

程介南

gary.teng@arrowasia.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gary、我将要求我团队中的某个人对其进行审核。 请留出几天时间进行审核。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、原理图未随附。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

     供参考。

    Gary

    e2e.ti.com/.../TPS53667_5F00_CSD95490_5F00_PWR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我正在查看原理图。 请提供应用和每个电源轨 IOUT_MAX、IOUT_TDC (热设计电流)的详细信息。

    谢谢。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    有任何更新吗?如果您愿意,请将详细信息发送至我的邮件 ID:ramasiddaiah@ti.com

    谢谢、

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我们应该需要 Vboot、IMAX、ITDC 等所有详细信息来确认所有电阻器。 或者、请分享客户用于选择电阻器的 TPS53667设计工具。

    谢谢。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama:

     每个电源轨 IOUT_MAX 为30A。

     和 IOUT_TDC (热设计电流)待定(>35A)

     我认为客户遵循 EVM 的设计。 但我很快会与他们联系。

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    如果每个电源轨的 IOUT_MAX 为30A、则单相正常。 但原理图显示每个电源轨具有6相。

    请与客户核实并更新。

    谢谢。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    对此进行了任何更新? 我将关闭此邮件并向我的邮件 ramasiddaiah@ti.com 提供详细信息。

    谢谢。

    此致、

    Rama。