This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:CTLx 电源定序

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650864, TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952762/tps650864-ctlx-power-sequencing

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件: TPS650861

尊敬的 Sirs

我使用 TPS6508641 PMIC 为 Xlinx UltraScale 供电。  TPS650864数据表第52页上的"秒" 6.10.1该数据被写入:"该器件具有六个控制输入引脚(CTL1–CTL6)来控制六个 SMPS 稳压器、三个 LDO 稳压器和三个负载开关。 这允许用户定义最多六个不同的组、每个 VR 可分配到这些组以实现高度灵活的电源定序。"  我找不到默认的控制引脚映射。  哪个控制引脚控制哪些 SMPS、LDO 和负载开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可在"TPS6508641设计和设置"部分中找到 NVM 设置。 如果您有修订版 C、则为第6.5节。 如果您具有新发布的修订版 D (新格式、未更改 TPS6508641信息)、则为第8.5节。

    加电/断电序列是了解 CTLx 引脚有何影响以及 GPOx 引脚如何响应的最清晰方法。 TPS6508641低功耗状态图下方还以文本格式对其进行了说明。  

    查看设置的另一种方法是转到 TPS650861产品文件夹、进入"设计和开发"、在"设计工具和仿真"下、是 用于 Xilinx Zynq UltraScale+(TPS6508641设置)的 TPS65086100 OTP 发生 器(修订版 A)、其中包含 TPS6508641的默认 NVM 设置。 TPS650861是 TPS650864系列的用户可编程版本、因此、如果您想稍微修改设置、可以从 TPS650861开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的拉罗莎先生

    很抱歉、我没有尽快回复您。  由于新冠疫情,我们的办公室被关闭。  至于您的回答、我重新读取加电顺序(图6-11)。  这是我的理解。  如果我错了、请纠正我的问题。  CTL4控制 BUCK1。  CTL3控制 BUCK2、GPO1、BUCK5、BUCK6、LDOA2、VTT LDO、 LDOA1Buck3和 Buck4。  CTL5控制 GPO4SWB1_2、LDOA3和 GPO3。  这些控制线是否相互独立?  此外、我还阅读了低功耗状态图后面的文本。 第36页。  在第二段中、它指出 CTL3、CTL4和 CTL5可以连接在一起。  这是否意味着所有定序将同时启动、即 Buck1、Buck2和 GPO4全部同时启动?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以正确了解哪些 CTL 引脚控制哪些稳压器。 它们不是独立的、除了 CTL2、它表示"CTL2用于启用和禁用 SWA1、并且与序列的其余部分无关"。

    例如、从图中可以看出、在 BUCK1_PG 可用之前、CTL3的状态是一个无关状态。 如果所有 CTL 引脚都连接在一起、序列将与图6-11完全相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的拉罗莎先生

    感谢你能抽出时间。  我想我知道现在的愿望正在发生。