This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:关于评估前的预仿真

Guru**** 2796825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61288, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951719/tps61288-about-pre-simulation-before-evaluation

器件型号:TPS61288
主题中讨论的其他器件: TPS61088

您好!

TI 是否计划将 TPS61288添加到 Webench?
客户目前正在使用 TPS61088。
客户希望将 TPS61288用于下一代模型。
在此背景下、客户希望提前进行模拟并获取数据。

我在下面列出了仿真条件。

VIN=2.5-4.5V
Vout=5.0V
IIN (DC)=9.5A
IIN (峰值)=11.5A

请给我建议。

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke:

    我们正在开发该模型。它将与 TPS61288的标准版本一起发布到 TI.com。

    目标是今年年底。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yuseke-San,

    5V 输出的负载电流是多少?  我们可以为您绘制 ch。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢您的盛情款待。
    输出电流为9.5A。
    我在下面列出了仿真条件。

    VIN=2.5-4.5V
    Vout=5.0V
    IIN (DC)=9.5A
    IIN (峰值)=11.5A

    客户首先购买 EVM 并尝试对其进行评估。
    但是、EVM 的输出电压为13V。

    www.tij.co.jp/.../slvubw6.pdf

    您能否根据 EVM 原理图告诉我电路常量?
    具体而言、请告诉我 COMP 引脚器件的调整情况。

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请查看随附的原理图、谢谢!e2e.ti.com/.../BMC064E1_2800_5Vout_29005F00_Sch.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、当 Vinmin=2.5V、Vout=5V 时、Iomax 大约为4.5A-5A 以处理热问题、对应的峰值开关大约为11-13A。