This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:相位/增益裕度仿真问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952559/tps563201-phase-gain-margin-simulation-question

器件型号:TPS563201

大家好、

这是我客户的 SCH、我想知道 TPS563201的增益/相位裕度仿真结果。 我发现 WEBENCH 没有这种仿真功能。 团队能否帮助运行仿真? 如果运行仿真需要其他信息、请告诉我。

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:  

    负载为1.5A、对吧? 我是否会以1.5A 的电流运行仿真。 还可以吗?  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    请允许我与客户核实并回复您。

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    经证实、我们可以在1.5A 下运行仿真。

    非常感谢您的支持。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:  

    通过运行仿真、带宽为48kHz。 相补角约为43度。  

    相补角有点小、建议移除一个47uF 输出电容器。 去除一个47F 输出电容器后、带宽为61kHz、相位裕度为52度。 请参阅第二张图片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    非常感谢您的支持。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    他的客户要求 R&D 获得最坏情况的仿真结果。 他的客户回答说 、"随着直流电压、容差和电介质在温度范围内降额、电容值会降低。 L 可以使用直流电流温度和容差进行降额。 包括最坏情况下的容差。"

    在 L 和 C 的最坏情况下、您能帮助再次进行仿真吗? 此系统设计了两个 TPS563201单元。

    1.12V 至3V3。 以 2A 电流运行仿真。  正如您提到的、如果移除一个47uF 输出电容器可以获得更好的效果、请移除电容器。

    电感器的规格。

    e2e.ti.com/.../350044100G-_5F00_U76.pdf

    电容器的规格。

    e2e.ti.com/.../TAIYO_5F00_mlcc01_5F00_e.pdf

     

    2.  12V 至 WiFi_3V3。 以1.8A 运行仿真。   

    电感器的规格。  

    e2e.ti.com/.../PHT041H_2D00_4R7MS_5F00_U16.pdf


    非常感谢。

    陈文森

    电容器值随直流电压、容差和电介质在温度范围内降额而降低。 L 可以使用直流电流温度和容差进行降额。 包括最坏情况下的容差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicent:  

    我将通过电子邮件发送测试结果。 因为有两个多的波形。 我关闭此请求。  

    我的电子邮件 edwin-zang@ti.com ...

    BRS、

    Edwin。