This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:问题 TEMPSENSE-SW 文件。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24715, BQ24105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950976/bq24715-problem-the-tempsense-sw-file

器件型号:TEMPSENSE-SW
主题中讨论的其他器件: BQ24715BQ24105

你好

我下载了 TEMPSENSE-SW 文件。

但是 ,下载的文件是 BQ24715GUI。

请检查 TEMPSENSE-SW 文件。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    感谢您将此事提请我们注意。 我将检查此问题、并很快返回给您。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Ang

    我需要等待多长时间?

    您能否提供 TEMPSENSE-SW 文件?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    我已经向 TI 内部的相应团队报告了错误的温度传感链接、但目前我不知道该链接的确切日期。

    同时、您使用的是哪个充电器 IC? 如果您对 BQ24715有任何疑问、我可以在此为您提供有关此主题的支持。 如果您需要为其他一些充电器计算 TS 电阻分压器值、请创建一个新的 E2E 主题、主题标题中包含充电器的器件型号、我们将能够在其中提供进一步的支持。

    谢谢!

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Ang

    当我查询时、我将器件型号设置为 TEMPSENSE-SW。

    我需要 TEMPSENSE-SW 来设置 BQ24105的 TS 电阻器。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    好的、谢谢。 如果您还没有、请使用标题中的 BQ24105创建新的 E2E 主题、以便我们在那里提供进一步的支持。 同时、一旦收到有关 Temp Sense 软件可用性的更多信息、我将向您更新该软件的相关信息。 很抱歉耽误您的时间、我将在收到有关 Temp Sense 软件的消息后立即通知您。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    该团队对此进行了研究、但遗憾的是、Temp Sense 软件不再可用。 给您带来的不便、我深表歉意。

    感谢您创建下面的 BQ24105 E2E 主题。 数据表的第8.3.2节提供了用于计算 RT1和 RT2电阻分压器值的公式。 如果您需要有关这方面的更多支持、请在下面的 BQ24105 E2E 主题中告知我们、我们可以帮助您计算正确的值。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/952959

    谢谢!

    此致、

    Angelo