This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54623:原理图审阅请求

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952743/tps54623-schematic-review-request

器件型号:TPS54623

大家好、

您能为您提供帮助吗

查看其原理图。

2.确认他们的电感器选择正确。

3.让我知道电感器是否过热。

Vin = 12V

输出电压= 3.8V

Iout = 3.8A 和4A (Iout = 5A 时设计)

电感器= SPM6530T-2R2M

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

      安东尼正在研究这个问题、并将在11月2日星期一之前返回给您。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    随附的 Excel 工具可用于检查原理图。 在检查此问题后、请告诉我是否有任何问题。

    e2e.ti.com/.../SWIFT_5F00_PeakCMC_5F00_Calculator_5F00_RevA.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我根据我的知识对计算器进行了修改。 请查看。

    我用蓝色突出显示了我不知道答案的单元格。  

    COUT: GRM21BR61A226ME44L

    e2e.ti.com/.../Modified_5F00_SWIFT_5F00_PeakCMC_5F00_Calculator_5F00_RevA.xlsx

    谢谢、

    Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    DeviceCalculator 选项卡上有一个原理图、我认为该原理图可帮助您处理您不确定的部分电池。 DeviceCalculator 选项卡还提供了不同参数的更多详细信息、这些参数也应该有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过电子邮件提供更详细的反馈 将其标记为已解决。