This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54678:

Guru**** 2381970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54678, TPS62869, TPS62866
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950656/tps54678

器件型号:TPS54678
主题中讨论的其他器件: TPS62869TPS62866

早上好、

我计划在当前设计中使用 TPS54678。 输入电压为5V、输出电压为0V85、峰值负载电流约为5A、持续负载电流约为3.8-4A

SMD 电感器1.5uH、9A、制造编号744316150。 当我检查 TPS54678的电流限制和过流期间的断续模式时、我了解到电路板上的电感器可能会看到11.5A 峰值512次、在16384个周期内没有看到任何尖峰、然后是512个周期的尖峰。 如果我正确理解这一点、您认为这是否会导致我的电感器在功能和热性能方面的选择出现问题? 我还添加了电感器的一些行为图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur、

    您提到了您的应用中的峰值负载电流为5A。

    那么、您不应该对电流限制有任何问题。 仅当输出电流超过此10.5 (典型值)值时、电流限制才有效。


    饱和电流仅为电流值(此处为9A)、其中电感器从1.5uH 降至1.1uH、降低30%。  

    请告诉我这是否回答了您的问题。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    感谢您的回答。  

    我唯一的担心是、如果输出短路512次(断续)、我的电感器可能会面临11.5A 峰值。 我无法确定这将如何加热所选的电感器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur、

    这是 SMD 电感器的问题。

    我可以告诉您的是、通过查看数据表图46和47、电感器将面临11.5A 条件 ~10%的时间。

    在这种配置中、我不会期望电感器产生大量热量、至少低于90°C、如上面的曲线所示。

    90°C 应来自连续传导11.5A 的电感器。

    您还可以在 TPS54678EVM 上对此进行评估、我看到您要使用的电感器的尺寸与 TPS54678EVM 上的电感器相同。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    我将在 TI Webench 工具中使用该组件进行仿真。 对于负载瞬态仿真、我稍微超出了我的目标范围。 负载电流为4.5A、我的目标是保持在0.825V-0.875V 之间。

    您有没有任何建议。 您可以在下面看到我的电路和仿真结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur、

    这里有多个选项、您可以使用更多的输出电容或使用 Ccomp/Ccomp2/Rcomp 调整补偿设置。  
    TPS54678可能不是我们产品系列中实现最佳负载瞬态性能的最佳选择、您还可以查看 TPS62869/TPS62866、该器件在这里是更好的选择、更易于设计。

    请告诉我。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更改电源是我在这里的最后一个选择。 根据 Webench 工具、向输出添加额外的电容器不会给我带来任何额外的好处。 您认为您可以在这里帮助我调整补偿设置吗?

    此致、

    Onur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur、

    您可以在此处看到您可以使用的设计、以便 保持在0.825V-0.875V 之间。

    e2e.ti.com/.../WBDesign344_5F00_Load-Transient_2D00_2.pdf

    是否有特定原因不将此处的器件更改为更新的器件?

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    此致、

    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新、  

    我的设计已附加。 我进一步提高了效率。 这是我的电路、如果您有任何反馈、我会很高兴。

    使用新的功率估算、持续电流将降至3.7A 电感器处于范围内、效率将稍高、纹波可能会稍低。

    e2e.ti.com/.../WBDesign24_5F00_Load-Transient_2D00_19-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur、

    这对我来说很好。

    如果您希望在器件切换时进一步降低输入电压纹波、我建议您在输入端添加一些电容。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、
    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur、

    我n´t 听到你的回声。

    还有其他问题吗?

    请告诉我。

    谢谢、
    Dorian