请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2663 您好!
如果 PGTH 引脚为低电平、内部 FET 是否仍然导通? 请告诉我。
如果是、
在 TPS26631上、当 PGTH 引脚为低电平时、电流限制为 IOL (不是2个 Iol)。 正确吗? 请告诉我。
谢谢、此致、
M.Hattori。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果 PGTH 引脚为低电平、内部 FET 是否仍然导通? 请告诉我。
如果是、
在 TPS26631上、当 PGTH 引脚为低电平时、电流限制为 IOL (不是2个 Iol)。 正确吗? 请告诉我。
谢谢、此致、
M.Hattori。
Hattori、您好!
主导通 FET 导通状态不取决于 PGTH 引脚状态。 即使 PGTH 引脚处于低电平、只要 Vin 高于 UVLO 和低于 OVP 阈值、FET 也会导通。
启动期间 、PGTH 将处于低电平、电流限制将处于 IOL。 但是、在从故障恢复时、 仅 当 PGTH 处于高电平时、电流限制才会为2xIoL。 请参阅 数据表中的第9.3.2.1节。
此致、Rakesh