请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138FW-PSFB 主题中讨论的其他器件:UCD3138
你好
我仿真了 UCD3138的 PSFB 开发板来制作电源原型、
并在执行负载跳跃时遇到问题。
当负载跳变幅度很小时、例如从6A 跳转到10A、Vo 通常会发生变化、大约为1V、如下图所示。
但是、当负载跳变幅度较大时(例如从6A 到18A)、Vo 会异常变化、大约为10V。
在测试过程中、它从6A 跳至17A、Vo 的变化是正常的。
我怀疑已经触发了一些保护、导致 Vo 异常变化?