This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138FW-PSFB:基于 UCD3138的 PSFB 电源的负载跳转问题

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951350/ucd3138fw-psfb-the-load-jump-problem-of-psfb-power-supply-based-on-ucd3138

器件型号:UCD3138FW-PSFB
主题中讨论的其他器件:UCD3138

你好

我仿真了 UCD3138的 PSFB 开发板来制作电源原型、

并在执行负载跳跃时遇到问题。

当负载跳变幅度很小时、例如从6A 跳转到10A、Vo 通常会发生变化、大约为1V、如下图所示。

但是、当负载跳变幅度较大时(例如从6A 到18A)、Vo 会异常变化、大约为10V。

在测试过程中、它从6A 跳至17A、Vo 的变化是正常的。

我怀疑已经触发了一些保护、导致 Vo 异常变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的主题帖已分配。 您很快就会收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、请尽快联系专家以帮助我、谢谢。

    我在负载跳过且 Vo 急剧下降时测试了开关管的 PWM 驱动波、

    发现 PWM 的占空比此时会变得更小、如下图所示。

    我不知道是否触发了任何保护、导致了这种现象。