This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:SRN SRP 损坏

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951951/bq24610-damaged-to-srn-srp

器件型号:BQ24610

您好!

我们已经测试了 bq24610设计、并发现器件在上电大约30分钟后受损。 电路板在生产过程中测试正常、但在系统的组装和校准过程中、电路板开始出现故障。

移除 IC 后、我们发现 SRN 和 SRP 具有低接地阻抗(21欧姆、相关单元为245K)。

由于 SRN 和 SRP 连接到输出端、因此相位节点上的振铃似乎不会导致此损坏。

您以前是否见过此故障模式?  谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

      IC 是否损坏、或者仅 SRP 和 SRN 之间的串联感应电阻器、或者具体而言是开关电路中的任何外部组件? 运行后30分钟<VLOWV and charging in precharge), however in that case the charger would turn off and indicate a fault condition. 的唯一相关性是内置了一个30分钟预充电计时器(VECU 我以前没有看到过这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    我们查看了布局并找到了一些可以进行的优化。

    具体而言、我们需要具有分离的模拟和电源接地层(如用户指南布局)、并将输入电容器重新定位在高侧 MOSFET 上。

    如果我们需要更多帮助、我们将告诉您。  谢谢、Keith