This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:BQ34Z100EVM 校准

Guru**** 2541100 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO, GPCCHEM, GPCCEDV, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950533/bq34z100evm-bq34z100evm-calibration

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100BQSTUDIOGPCCHEMGPCCEDVBQ27426

尊敬的 TI 技术支持:  

我已使用电池组设置 BQ34Z100 EMV。 但是、当我检查 bqStudio 时、与电池规格相比、SOC 和容量参数似乎不正确。  

成功设置后、您能帮助我验证此错误或下一步吗? 我认为这可能是因为我没有校准化学 ID 匹配。  

谢谢、

熊道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cuong:

    您将需要找到与电池匹配的化学 ID 并对其进行编程。 请参阅我们的 GPCCHEM 工具。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Nick。  

    在执行 CHEMID 和 GPCCEDV 过程时、我很困惑。 请帮我验证我的问题。

    我的电池组是锂化学电池、8节电池、2.5Ah。 但是、Bqstudio SOC 参数是不正确的容量(100%SOC 时为989 Ah)、因此我有疑问:

    1、在执行 ChemID 过程之前、我需要在 BqStudio 上配置什么。    

    2、CHEMID 和 GPCCEDV 具有测量时间、电压、电流和温度的相同过程。  

    3、如果2个流程是分开的、如果我只需要相对正确的结果、那么哪一个流程是最重要的。 正如我所想的、CHEMID 是最重要的、因为 GPCCEDV 只是为了提高电量监测计的精度、这是正确的吗?  

    非常感谢、祝您愉快。  

    Bests、  

    熊道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Cuong、

    运行 CEDV 算法的监测计使用 GPCCEDV 工具。 bq34z100使用我们的 Impedance Track 算法、该算法不同于 CEDV。

    您应该使用 GPCCHEM 工具来查找用于在监测计中进行编程的正确化学 ID。 提交放松-放电-放松日志并收到 GPCCHEM 报告后、您可以从 bqStudio 中的 CHEMISTRY 选项卡对监测计进行编程、然后开始学习周期。

    您可以按照 SLUA903中概述的许多相同步骤操作: e2echina.ti.com/.../0827.7367.Achieving-the-Successful-Learning-Cycle.pdf

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:  

    我已匹配 ChemID 并随附文件为报告。 作为最佳化学 ID:2725,

    "

    Chemistry ID 选择工具、rev = 2.5

    当前时基故障中使用的配置:
    ProcessingType=2.
    NumCellSeries=5
    ElapsedTimeColumn=0
    VoltageColumn=1
    CurrentColumn=2
    TemperatureColumn=3.

    最佳化学 ID:2725最佳化学 ID 最大 偏差,%:3.02



    所有 ID 的汇总、最大值为 DoD 偏差低于3%

    Chem Id 最大 DOD 误差、%最大 R 偏差、比率
    0 0 0 0

    警告:偏差高于建议水平。 需要为此单元发布新的化学 ID。 请联系您的 TI 代表、将电池送往达拉斯进行表征


    为 bq274xx 等基于 ROM 的器件选择最佳通用 ID


    器件/系列#1
    通用化学 ID 器件/电压/化学成分最大 DOD 误差、%
    3142 bq27421-G1D:4.4V LiCoO2 17.9
    312 bq27421-G1B:4.3V LiCoO2 19.46
    354 bq27411-G1C:4.35V LiCoO2 19.51
    128 bq27421-G1A:4.2V LiCoO2 22.24
    最佳通用 ID 3142
    警告:通用 ID 偏差太高、很可能是由于数据异常所致。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划


    器件/系列#2
    通用化学 ID 器件/电压/化学成分最大 DOD 误差、%
    1210 bq27621:(Alt_CHEM1) 4.3V LiCoO2 18.62
    354 bq27621:(Alt+CHEM2) 4.35V LiCoO2 19.51
    1202 bq27621:(默认值) 4.2V LiCoO2 19.63
    最佳通用 ID 1210
    警告:通用 ID 偏差太高、很可能是由于数据异常所致。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划


    器件/系列3
    通用化学 ID 器件/电压/化学成分最大 DOD 误差、%
    3142 bq27426:(Alt-CHEM2) 4.4V LiCoO2 17.9
    3230 bq27426:(默认值) 4.35V LiCoO2 19.57
    1202 bq27426:(Alt_CHEM1) 4.2V LiCoO2 19.63
    最佳通用 ID 3142
    警告:通用 ID 偏差太高、很可能是由于数据异常所致。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划"

    我在 BqStudio Chemistry 中找不到2725。  请帮我验证此情况。

    非常感谢、  

    熊道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cuong:

    您能否尝试更新化学物质并查看是否存在:  

    最棒的