This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 PowerPath 的2S1P LTO 电池充电器

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25883, BQ25792, BQ25886, BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951762/2s1p-lto-battery-charger-with-powerpath

主题中讨论的其他器件:BQ24073BQ25883BQ25792BQ25886BQ25790

我们正在设计和使用将在亚零温度下使用的物联网器件。 我们想将锂电池与它一起使用、现在我们已经从电池供应商处获得了电池详细信息。 他们建议使用1Ah LTO (锂离子)或1.1Ah LFP (LiFePO4)和2S1P 配置。  LFP 电池电压为3.2-6.6V、使用 LTO 3.4-5.3V。 我们被告知、从-30Cels 到0Cels、LFP 充电电流最大可达40mA。 对于 LTO、20Cels 时的充电电流需要保持在1C (1Ah 电池)以下。 我们之前使用过具有 PowerPath 功能的 NMC/NCA 电池、这很好、因为我们无需等待电池充电即可开启器件。 您是否可以为我们推荐具有类似 PowerPath 功能并可以为 LFP 或 LTO 电池充电的充电器 IC? 如果我们找到合适的充电器、我认为 LTO 是我们想要使用的化学类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jani 您好、

    我不熟悉 LTO 充电配置文件。  如果与锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池相同、 那么 TI 绝对有独立的可调节输出电压降压充电器(即输入电压> VBATREG)、这些充电器仅具有独立的可调节输出电压降压充电器。  对于电源路径充电器、我们必须转到  通过 I2C 进行主机控制的充电器。  这是一个选项吗?  您的输入电压是多少?

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也不是很熟悉 LTO。 它的信息和充电器解决方案非常有限、但我看到的一些曲线图与其他锂离子曲线图类似。
    我认为我们必须在内部讨论 I2C 控制的充电器。 可能还可以。  我们是否必须在每次重新启动器件时发送 I2C 命令、或者充电器是否具有用于配置的存储器? 输入电压可以是当前所需的电压。 PowerPath 是非常强制性的、因为我们不想等待电池充电器的时间、直到我们启动器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jani 您好、

    主机控制型充电器仅在输入电源或电池电源仍然有效时保留其 I2C 寄存器设置。  如果两者都降至低于其 UVLO 值、则 I2C 寄存器复位为默认值。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于具有 PowerPath 的2S1P LTO 电池、您建议使用哪种充电器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jani 您好、

    如果 LTO 电池具有与 锂离子/锂聚合物电池相似的配置文件和端接电压(4.2V)、则可以使用 BQ25883 主机控制型或 BQ25886独立升压充电器、该充电器只能由5V 输入供电。  主机控制的另一个选项是 BQ25792、这是一款降压/升压充电器。  TI 没有独立的 PowerPath 2S 充电器。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池供应商告知2S1P LTO 电压将为3.4-5.3V。 因此、1节电池的最大电压接近2.65V、空电池的电压大约为1.6V。

    https://shop.gwl.eu/LTO-Tech/

    https://batteryuniversity.com/learn/article/types_of_lithium_ion

    "锂离子电池充电至2.80V/电池、放电结束时为1.80V/电池"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jani 您好、

    然后、您需要使用主机控制的充电器、以便主机软件可以更改电池稳压电压。  BQ25792 是您唯一 的电源路径选择 、能够实现2S1P = 5.6V 调节。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     BQ25792真的是唯一一款合适的器件吗? 它具有很好的功能、但"预览"状态使我想知道它是否适合我们的项目。 BQ25790芯片是否类似? 是否提供适用于 BQ25792的评估套件? 否则、我们可能需要获取 BQ25790来测试功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    BQ25790和 BQ25792是相同的芯片、但790采用 WCSP 封装、792采用 QFN 封装。  两者都有可用的 EVM、但792目前要求您单击792 IC 产品页面上的链接并申请 EVM 批准。  BQ25792 EVM 将在本周结束前发布。  BQ25792 IC 将在大约2周内发布。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们使用电 压范围为3.4-5.3V 的 LTO 电池(2S1P),我们可以在 自主充电模式下启动充电器,还是必须首先配置充电器寄存器? 我想的是、我们已经组装了电路板、电池电量很空、而且我们还没有将软件加载到 MCU。 如果我们在 MCU 加载软件之前不让充电器运行、并且可以将 I2C 命令驱动到充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jani、

    这是我的建议。  您可以使用 寄存器中的/CE 引脚或/CE 位禁用充电。  

    此致、

    Jeff